This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:温度传感器的分辨率是多少?

Guru**** 2930580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1018, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228194/ads1118-what-is-the-resolution-of-temperature-sensor

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1018ADS1120

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找能够使用 K 型热电偶测量温度的 IC。

我找到了 ADS1118 (16位)和 ADS1018 (12位)。

我的客户希望以步长小于0.25℃的步长使用该功能。

ADS1118℃数据表表明、温度传感器的分辨率为0.03125 μ A/LSB。 这是否意味着我凸轮以0.03125℃步长测量温度?

请检查我的问题、并推荐可以使用 K 型热电偶测量温度且价格更实惠的 IC。

必须使用步长小于0.25℃的电阻器进行测量、优先使用 I2C 接口。 (也与 SPI 无关。) 比接口类型更重要。

此致、

蔡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    ADS1118是一种进行 K 型热电偶测量的成本更低的解决方案。  

    从数据表可以看出、在 0°C 至70°C 之间的温度下、精度变化为+/- 0.5 °C、而在–40°C 至+125°C 之间的温度下、精度变化为+/-1°C、这可能无法满足0.25°C 的步进要求。  

    进行温度测量并非易事、 利用 K 型热电偶测量、实现该分辨率水平不是一项容易实现的工作。  可能需要另一种解决方案。  

    我们提供了有关热电偶测量的应用手册、希望有助于更好地理解这些测量: 热电偶测量基本指南(修订版 A)(TI.com)

    我们还有一个电路设计、用于使用可用作参考的 ADS1120进行热电偶测量: 带精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路(TI.com)

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的天使,

    感谢您的支持。

    我认为准确度和分辨率几乎没有不同的含义。

    我接受 +/- 0.5°C 的精度。 另一方面、我需要检查 ADS1118的温度传感器的分辨率(步长)。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    ℃、0.03125 μ A/LSB 是  ADC 的内部温度传感器的分辨率。  

    这并不意味着这是您从热电偶读取温度的分辨率。  

    热电偶测量是一个单独的 电压测量、其精度取决于热电偶。 ADC 测量的是热电偶产生的电压。

    共有两个测量值、一个是用于测量 ADC 芯片温度的内部温度传感器、另一个是热电偶的电压读数。 两者一起使用、以便进行温度测量。

     在我之前的回复中给出的基本指南中进行了说明。  

    此致、

    天使