主题中讨论的其他器件: ADS1018、 ADS1120
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找能够使用 K 型热电偶测量温度的 IC。
我找到了 ADS1118 (16位)和 ADS1018 (12位)。
我的客户希望以步长小于0.25℃的步长使用该功能。
ADS1118℃数据表表明、温度传感器的分辨率为0.03125 μ A/LSB。 这是否意味着我凸轮以0.03125℃步长测量温度?
请检查我的问题、并推荐可以使用 K 型热电偶测量温度且价格更实惠的 IC。
必须使用步长小于0.25℃的电阻器进行测量、优先使用 I2C 接口。 (也与 SPI 无关。) 比接口类型更重要。
此致、
蔡斯