Other Parts Discussed in Thread: ADS7953
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7953 您好!
我想在自动模式2下使用 ADS7953、并使用 DMA 来读取所有通道。 但数据表显示、每个通道读取之间需要一个 CS 下降沿。 该 CS 下降沿不便于与 DMA 一起使用。
您能否告诉我、是否存在数据表未显示的模式允许读取所有通道而无需每个通道读取之间的 CS 下降沿?
或者是否有类似的组件支持此功能?
谢谢你。