This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:无需 CS 下降沿即可读取所有通道

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229578/ads7953-read-all-channels-without-cs-falling-edge-required

器件型号:ADS7953

您好!

我想在自动模式2下使用 ADS7953、并使用 DMA 来读取所有通道。 但数据表显示、每个通道读取之间需要一个 CS 下降沿。 该 CS 下降沿不便于与 DMA 一起使用。

您能否告诉我、是否存在数据表未显示的模式允许读取所有通道而无需每个通道读取之间的 CS 下降沿?

或者是否有类似的组件支持此功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在不发生/CS 输入引脚物理切换的情况下、无法对 ADS7953的输入进行采样。  两次采样之间至少需要20ns 的高电平时间。  我们没有其他可满足您要求的16通道器件。  不过可能会有四或八个通道选项、您需要的转换速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复