This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688IDBTR

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228132/ads8688-ads8688idbtr

器件型号:ADS8688

图片期间、电源被重复复位[μ V]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确认原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    您尚未提供有关 ADS8688设置的足够信息来确定可能出现的问题。   示波器捕获代表什么?  信号在哪里探测?  您的原理图看起来是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS8688 数据 转换 错误

    ADS8688 在  使用 ADS8688时、  正常 条件 可以 正确 读取 寄存器 值 和 AD 转换 数据。

    但是、        广告   开机后可能会出现某种可能性:           无论    广告  处于 自动 扫描 模式 还是 手动 模式、广告收集的转换数据都将保持错误。   此外、       八 条通道中每条通道的数据 读数  相同 。    此时 ADS8688 程序 配置 寄存器 可  正确写入、 读取 (SPI 通信 应该  没有 问题)。

    1、        再次向 ADS8688 5V (CPU 电源)供电 以 解决  问题。  2. 如果  CPU      再次通电并关闭 但  ADS8688    持续通电,则   无法  排除故障。

     我想 问一下 、         ADS8688的内部是否有问题、  芯片 不能   正常工作 ( 配置 寄存器 可以 工作、   数据 采集 和 转换 器件  不能  正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的原始图片是什么?  是 AVDD 电源、还是这种"其他东西"、也许就像 SDO?  是否在驱动 SPI 控制引脚的同时对 ADC 进行功率循环?  我们是否可以先查看您的原理图并使用您的范围或逻辑分析仪捕获 SDI、SDO、/CS 和 SCLK 引脚的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环  电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确认此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出转换为"卡"、始终为所有通道提供相同的结果、则处于卡子复位状态。  要么没有得到适当的上电复位、要么在施加 VDD 之前已向输入或控制线施加了电压。  如果你不提供更多细节、我就无法提供更多帮助。