图片期间、电源被重复复位[μ V]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS8688 数据 转换 错误
ADS8688 在 使用 ADS8688时、 正常 条件 可以 正确 读取 寄存器 值 和 AD 转换 数据。
但是、 广告 开机后可能会出现某种可能性: 无论 广告 处于 自动 扫描 模式 还是 手动 模式、广告收集的转换数据都将保持错误。 此外、 八 条通道中每条通道的数据 读数 相同 。 此时 ADS8688 程序 配置 寄存器 可 正确写入、 读取 (SPI 通信 应该 没有 问题)。
1、 再次向 ADS8688 5V (CPU 电源)供电 以 解决 问题。 2. 如果 CPU 再次通电并关闭 但 ADS8688 持续通电,则 无法 排除故障。
我想 问一下 、 ADS8688的内部是否有问题、 芯片 不能 正常工作 ( 配置 寄存器 可以 工作、 数据 采集 和 转换 器件 不能 正常工作