请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8684 您好!
在我的上一个量产批次中、参考 I/O 引脚电压为3、75伏、而不是预期的4、096V。
什么地方出错了? 我可以通过软件修复它来补偿偏差、但我需要确保该误差是恒定且稳定的
我在我的 sche!atic 中未看到任何问题(已在上一批处理中有任何问题)。
我是否收到了虚假组件?
有没有办法检查?
谢谢你
Br
Bertrand
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.