This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ASD8684参考 I/O 问题

Guru**** 2500935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229231/ads8684-asd8684-ref-i-o-issue

器件型号:ADS8684

您好!

在我的上一个量产批次中、参考 I/O 引脚电压为3、75伏、而不是预期的4、096V。

什么地方出错了? 我可以通过软件修复它来补偿偏差、但我需要确保该误差是恒定且稳定的

我在我的 sche!atic 中未看到任何问题(已在上一批处理中有任何问题)。

我是否收到了虚假组件?  

有没有办法检查?

谢谢你

Br

Bertrand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertrand、

    感谢您的发帖。 您能否分享展示 ADS8684和周围连接的原理图部分? 我特别关注可能会加载引脚的其他内容。 其他电源的测量是否正确?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里放置。 5VA 正常、3V3也正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bertrand。 原理图在我看来是正确的。  

    REFCAP 引脚上测得的电压是多少? 它与 REFIO 电压相同吗?

    如果这仍然是个问题、您能否告诉我们受影响的 ADS8684器件有多少个?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的原理图适用于前一个生产批次。  
    是 REFCAP、其电压电平与 REFIO 类似。

    我的批次只有20个、但我总共购买了50个。 所有电路板似乎都受到影响、即使某些电路板具有0V 电压。

    此致

    Bertrand