This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:模块化频率和采样率配置

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1014, ADS1014-Q1, ADS1114-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230429/ads1014-q1-modular-frequency-and-sampling-rate-configuration

器件型号:ADS1014-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1014、 ADS1114-Q1、ADS1015

大家好、

您可以帮助解答以下问题吗?

请参阅产品说明书第10/44页

1.为什么1MHz 的内部振荡器要除以4倍? 是因为 内部调制器设计为以250kHz 的频率运行。  ?

2.如果模块频率是250KHz、按照奈奎斯特定理、即"周期信号的采样频率必须是信号最高频率分量的两倍以上"。 因此在这种情况下、对于 ADS1014、可采样的最大频率是 Fmod / 2 (250kHz/2)= 125KHz?


可以理解、数据转换有多种速率、例如128SPS、250SPS、490SPS、920SPS、1600SPS、 2400SPS 或3300SPS。 这可以通过 DR[2]中的指定寄存器来配置。 配置此项也会更改输入采样处的 fmod 速率。


4.根据第22页的表7.6、位7:5字段 DR[2]的说明指出二进制位的最大值仅为860sps。 如何将其设置为3300SPS 和问题3中提到的其他 SPS?

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、内部调制器的运行频率为250kHz。

    2.正确的,根据奈奎斯特定理可以采样的最高频率是 fmod / 2。 任何高于此值的频率都会 折返并在实际所关注的频带中以混叠形式显示为低于采样频率一半的情况、这就是应使用输入滤波来防止错误捕获不需要的更高频率的原因。  

    3、不可以、输入采样的 fmod 速率保持不变、则过采样率(OSR)发生变化、该比率是在选择不同输出数据速率时的(调制器时钟/数据速率)。  

    4.将 DR[2]位设置为111以获得3300SPS 的数据传输速率,参见附表。  

    该表来自 ADS1014数据表、这是正确的表

    具有内部基准、振荡器和可编程比较器数据表的 ADS101x 超小型、低功耗、I2C 兼容、3.3kSPS、12位 ADC (修订版 E)

    ADS1014-Q1数据表使用了  ADS1114-Q1的 DR[2:0]表、我们正努力纠正该错误。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    谢谢!

    关于第一个问题、我有后续跟进。  如果设为1MHz、该设计有哪些优缺点? 我希望您能够详细解释一下。

    再次感谢。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此器件的内部调制器频率为250kHz、不是可配置参数。  

    您可以观看 TI 高精度实验室系列、了解有关 Δ-Σ ADC 工作原理的更多信息。  

    模数转换器(ADC)| TI.com 

    有关详细说明、请参阅"AR 和 Δ-Σ:了解差异(4)"部分的"AR 和 Δ-Σ:基本操作"。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    谢谢你。  

    我还有另一个问题、我们是否具有使用此器件的4至20mA 测量的示例/参考设计?

    我看了我们的参考库,但我没有找到任何(或者我可能错过了一些东西)。 我想知道您能否分享一下

    谢谢!

    此致、

    Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    有关 ADS1014的可用设计和开发资源、请访问 ADS1014数据表、产品信息和支持| TI.com

    ADS1015的 EVM 可能是一款有用的工具 ADS1015EVM-PDK 评估板| TI.com、EVM 的原理图可在用户指南末尾找到。   ADS1015是 ADS1014的4通道版本。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    我有一个关于 输入电压保护的后续问题。 请参阅7.1绝对最大额定值、其中表示输入电压不应超过 VDD + 0.3V、否则将对器件造成永久损坏。 现在、我想知道它可能损坏的原因。

    例如、 我有一个0 - 5V 的温度传感器、我可以通过外部电源为 VDD 提供5V~5.5V 的电压、对吗? 如果传感器当前提供2.5V 电压、则 VDD 电缆突然被拔出。 在这种情况下、VDD 为0V 或悬空、而模拟输入线路的电压为2.5V。 这是否会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、您可以通过外部电源向 VDD 提供5V-5.5V 电压、该电压在您的输入范围内正常工作、不会造成任何损坏。

    如果对输入引脚施加电压、并且 VDD 电缆已断开、则器件可能会损坏、因为您将超出 VDD + 0.3V 的绝对最大额定值、因为 VDD 为0V、输入引脚电压为2.5V。

    不能保证器件会损坏、但很可能会损坏。 此器件应在建议的运行条件下运行、以保证正常运行。

    此致、

    天使