Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1014, ADS1014-Q1, ADS1114-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1014、 ADS1114-Q1、ADS1015
大家好、
您可以帮助解答以下问题吗?
请参阅产品说明书第10/44页
1.为什么1MHz 的内部振荡器要除以4倍? 是因为 内部调制器设计为以250kHz 的频率运行。 ?
2.如果模块频率是250KHz、按照奈奎斯特定理、即"周期信号的采样频率必须是信号最高频率分量的两倍以上"。 因此在这种情况下、对于 ADS1014、可采样的最大频率是 Fmod / 2 (250kHz/2)= 125KHz?
可以理解、数据转换有多种速率、例如128SPS、250SPS、490SPS、920SPS、1600SPS、 2400SPS 或3300SPS。 这可以通过 DR[2]中的指定寄存器来配置。 配置此项也会更改输入采样处的 fmod 速率。
4.根据第22页的表7.6、位7:5字段 DR[2]的说明指出二进制位的最大值仅为860sps。 如何将其设置为3300SPS 和问题3中提到的其他 SPS?
谢谢你。
此致、
Marvin 酒店