主题中讨论的其他器件:PGA113
您好!
我计划使用分立式组件制造一个具有可变增益的简单放大器、如下所示:
信号"vSENSE_A"进入要读取的 ADC。
我打算捕获一个最大振幅为60V、最小振幅为6V 的 PWM 信号(最大频率为200kHz)。
因此在最坏的情况下、通过此电路输入端的电阻分压器将60V 降低、然后电路将其放大一个与挖掘电位计中的抽头位置相关的系数。
下面是一些问题:
1.通过 I2C 为抽头位置选择一个值后、引脚5和6的阻抗是否会发生变化、还是将保持不变(作为实际的电阻分压器)? 我的问题是要 了解这个"数字电位计"是保持电阻分压器分压比、还是它浮动了一个位、如果是、它作为这些引脚中可能使信号变脏的任何变化源浮多少(?)。
2.这种所谓的目的的波动会导致什么错误? 这是合适的解决方案吗?
3.对于下图、 如果使用 PGA113而不是分立式电路、我是否应该将 AVDD 引脚连接到同一个 DVDD 源? (可接受误差:<5%)