This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401B-10:是否可以使用分立式元件进行合适的信号处理?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1235025/tpl0401b-10-suitable-signal-treatment-with-discrete-components

器件型号:TPL0401B-10
主题中讨论的其他器件:PGA113

您好!

我计划使用分立式组件制造一个具有可变增益的简单放大器、如下所示:


信号"vSENSE_A"进入要读取的 ADC。
我打算捕获一个最大振幅为60V、最小振幅为6V 的 PWM 信号(最大频率为200kHz)。
因此在最坏的情况下、通过此电路输入端的电阻分压器将60V 降低、然后电路将其放大一个与挖掘电位计中的抽头位置相关的系数。
下面是一些问题:

1.通过 I2C 为抽头位置选择一个值后、引脚5和6的阻抗是否会发生变化、还是将保持不变(作为实际的电阻分压器)? 我的问题是要 了解这个"数字电位计"是保持电阻分压器分压比、还是它浮动了一个位、如果是、它作为这些引脚中可能使信号变脏的任何变化源浮多少(?)。

2.这种所谓的目的的波动会导致什么错误? 这是合适的解决方案吗?

3.对于下图、 如果使用 PGA113而不是分立式电路、我是否应该将 AVDD 引脚连接到同一个 DVDD 源? (可接受误差:<5%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    Illia 明天会看一下。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢、我会等你的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    电阻本身不会浮动、因为它是分立式电阻。 现在、基准电压噪声和温度变化等外部因素确实会改变电阻值和最终输出。 可在数据表中找到由温度引起的电阻值漂移。  

    看起来您仅使用分立式电阻器。 但是、如果使用电阻分压器配置、比率本身不会改变、因为两个电阻器是相同的。 因此、温度和基准导致的噪声不会影响比率本身。  

    我想再次检查违反数字电位器规格的最大额定值。 您刚才提到、放大器的输出最高可达60V、并馈入数字电位器的 VDD。 最大 VDD 为5.5V、高于该电压的任何电压都将烧毁器件。

    谢谢!  

    伊尔利亚·沃尔科夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Illia、

    那么、您的意思是、在 TPL040内部、电阻分压器分压比不会发生变化? 需要知道这一点很重要、因为放大与否将取决于这一事实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    不会、各种噪声都会以类似的方式影响内部电阻。 它们的值会波动、但实际的比率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Illia
    我想它可以解决主要问题。