请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1336-Q1 提到的、根据数据表、线性差分满量程电压(V_FSR)的范围为-1至+1V。 在我的情况下、I/P 电压为1.05V。 当我施加1.05V I/p 时、该 IC 是否能够在线性范围内工作? 它将如何影响输出?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
提到的、根据数据表、线性差分满量程电压(V_FSR)的范围为-1至+1V。 在我的情况下、I/P 电压为1.05V。 当我施加1.05V I/p 时、该 IC 是否能够在线性范围内工作? 它将如何影响输出?