This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:AMC1336-Q1的 FSR

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238163/amc1336-q1-fsr-of-amc1336-q1

器件型号:AMC1336-Q1

提到的、根据数据表、线性差分满量程电压(V_FSR)的范围为-1至+1V。 在我的情况下、I/P 电压为1.05V。 当我施加1.05V I/p 时、该 IC 是否能够在线性范围内工作?  它将如何影响输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinu:

    感谢您的提问!

    超过指定的线性差分满量程输入范围可能会导致线性度和噪声性能超出数据 表规格、如数据表 第7.3.1节中所述: "只有当差分模拟输入电压保持在额定线性满量程范围(即±1V)内和额定输入共模范围内时、才能保证器件的线性度和噪声性能。"

    第7.3.5节还提到:

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈