This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:从 AFE5832LP 读取 CW 模式数字数据后,是否仍需要执行波束形成?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238953/afe5832lp-after-reading-cw-mode-digital-data-from-afe5832lp-do-i-still-need-to-perform-beamforming

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:AFE5832

尊敬的先生/女士:

根据 AFE5832的数据表、AFE5832LP 是否 已在 CW 模式下完成波束形成、并且 在从 AFE5832读取数字数据后无需在 FPGA 上执行进一步的波束形成。

非常感谢!

Qi

AFE5832数据表提到:

由于这些严格的要求、CW 波束形成通常在模拟域中实现。 这是因为与数字电路相比、模拟电路更适合处理宽动态范围和低相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi:

    感谢您与我们联系。

    是的、器件执行波束形成、但添加所有通道数据并发送总和模拟输出。

    通过添加混频器输出的各种相位(每个通道有16个可用的相位延迟)、可在多通道上实现波束形成。 因此不需要进一步形成波束。 这是在模拟域中完成的、以实现更低的相位噪声。 对于多个器件、您可能希望对其进行进一步求和、然后将其数字化。 下图显示了方框图。 有关详细信息、请参阅器件数据表的第9.3.5节。 它很好地解释了这个概念。  

    我希望它可以解答您的问题。

    谢谢。此致、
    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    非常感谢您的帮助!  

    Qi