主题中讨论的其他器件:ADS1261
您好!
我刚刚 在我公司的 PC 上安装了 Delta-Sigma ADC 评估软件、包括 GUI、软件包(如果它们在正确的目录中也要检查)和驱动程序、
当我在启动应用程序前插卡时、启动速度会变慢、之后经常死机。
在"设备"选项卡中、即使下面是"硬件已连接"、我也会得到空白寄存器。 准备就绪..." 消息、
我更新了网络框架和批量设备驱动程序,但这没有解决问题,我还尝试禁用防火墙,看看它是否阻止任何东西,




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚 在我公司的 PC 上安装了 Delta-Sigma ADC 评估软件、包括 GUI、软件包(如果它们在正确的目录中也要检查)和驱动程序、
当我在启动应用程序前插卡时、启动速度会变慢、之后经常死机。
在"设备"选项卡中、即使下面是"硬件已连接"、我也会得到空白寄存器。 准备就绪..." 消息、
我更新了网络框架和批量设备驱动程序,但这没有解决问题,我还尝试禁用防火墙,看看它是否阻止任何东西,




尊敬的 Abdellah:
欢迎来到 E2E 论坛! 您似乎已经做了许多尝试和故障排除的事情。 需要检查的一件事是您是否对所使用的 PC 具有管理员权限? 要正确安装,您需要具有管理员权限。 此外、还需要首先安装主 GUI、然后是器件包。
驱动程序看起来已正确安装、并且已连接、但固件似乎没有响应 ID 命令(在"Console"选项卡下)。 您能向我展示 ADS1261文件夹中的内容吗?
此外、在 DSEvalSW 文件夹下、您应该会看到另一个名为 Logs 的文件夹。 您能否压缩 logs 文件夹并将 zip 文件夹附加到您下一篇帖子中的回复中?
谢谢。
鲍勃 B
尊敬的 Bob:
我 并不总是拥有管理权限、但当我安装 GUI 和软件包时、我整整一周都拥有这些权限、
我将保留您请求的文件、并将其作为附件
谢谢。

尊敬的 Abdellah:
GUI 软件按预期安装、但驱动程序安装出现错误。 在线程开始时、您说过您已更新驱动程序。 您能解释一下您使用了什么过程来更新驱动程序吗?
这是一个非常不常见的问题、因此请耐心等待。 打开 GUI、然后从"File"下拉菜单中选择"Options"。 从"选项"窗口中选择"日志",对于"日志"设置和"调整日志项目可见性"属性,为每个项目选择"Full_Detail",然后单击"确定"。 关闭电源、然后将硬件插入 USB 以重新启动 GUI。 这将使用附加信息重新生成启动日志文件。 按照之前的回复所述、 从 DSEvalSW 文件夹压缩 Logs 文件夹、并将它附加到您的下一个回复中。
您还可以尝试使用其他或新的 USB 电缆。 此外、如果可用、请尝试计算机上的另一个 USB 端口。 如果已连接至外部集线器,请尝试直接连接至计算机。
MS 中有一个名为 usbview 的程序,对于排除 USB 问题非常有用:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/usbview
此致、
鲍勃 B
尊敬的 Abdellah:
我很清楚、您在"Documents Correct"下看到的是 DSEvalSW 文件夹。 如果日志未更改、似乎 GUI 与"文档"下的文件夹之间的关联不匹配。 在第一个帖子中、有一个位置显示该位置基于用户文件夹下显示的位置。 您需要确保所使用的当前文档文件夹与您在 GUI 中的用户位置相同。
下面是可能发生的情况。 您用于安装的管理员将您设置到与您现在通常使用的用户位置不同的位置。 您的当前用户文档文件夹需要与 GUI 位置相匹配。 搜索以查看计算机上是否有多个 DSEvalSW 文件夹。
此致、
鲍勃 B
尊敬的 Bob:
我在 程序文件文件夹中查找日志、抱歉、我的用户中的日志更新正常、我现在会检测到它们、
至于管理员权限,我在安装软件时没有更改用户,我刚刚被授予相同用户的临时管理员权限,
尊敬的 Abdellah:
感谢提供的日志、其中显示无法建立所需的客户端套接字。 这通常是由于另一个进程已经访问了该端口。 遗憾的是、GUI 的套接字尝试连接到端口11000、而此端口无法选择、并在 GUI 中固定。 要验证是否已打开此端口的套接字、可以打开 CMD 命令提示符窗口并键入"netstat - a -b"以显示正在使用的所有端口的列表。 在设备列表中缓慢搜索以":11000 "结尾的 TCP 地址。
另一种可能是您的安全软件可能会阻止客户端套接字的打开。
此致、
鲍勃 B