This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:PSRR

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3424, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240376/adc3424-psrr

器件型号:ADC3424
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

您好!

我想使用 ADC3424、目前正在查看我为其提供的电源。 从数据表的图121可以看出、在整个频率范围内、PSRR 通常为30-40dB。 您能否确认这是否仅适用于模拟电源(AVDD)、或者数字电源(DVDD)上的噪声是否具有相同的效果? 除了图之外、我在任何地方都看不到任何 PSRR 的提及。 121和122.

我打算为 AVDD 提供一个干净整洁、使用 LDO 和铁氧体磁珠进行修整的1V8电源。 我本来希望只是通过为将与器件通信的 FPGA 供电的电源轨为数字电源引脚供电、但目前这是直接由 SMPS 供电的有噪声的电源。

如果数字电源需要具有低噪声特性、我将更改设计、但如果没有效果、显然我不希望这样做。

您能提供建议吗?

谢谢。

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    数据表中的图121给出了 ADC3424电源抑制比与输入频率的关系。 此测量包括 AVDD 和 DVDD。

    图122显示的输入频率为30.1MHz、在 AVDD 注入振幅为50mVpp 的3MHz 杂散。 在3MHz 时会出现一个噪声杂散、该杂散由 PSRR 降低。

    如果像您提到的那样数字电源有噪声、则  最好使用另一种解决方案来优化 ADC 性能。  在 ADC3424EVM 上、我们使用 TPS7A4700 RF LDO、这是一款 TI 器件、专为清洁的电压轨对系统性能的最大化至关重要的应用而设计。  

    此致、Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    谢谢您的讲解。 我在设计的其他地方有 TPS7A20、因此我在这里可能会再次使用它。 可能没有 TPS7A4700那么好、但在噪声和电源抑制方面足够好、而且会在输入和输出端使用铁氧体磁珠、可更大限度地减少任何高频问题。

    感谢您的重播-感谢。

    戈登。