请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS125H01 您好-
我一直在处理我的 ADS125H01设计(附上了原理图)、我注意到、如果我关闭 HV_AVDD (+12V)和 AVDD (+5V)电源轨、我的寄存器设置将丢失、需要重新设置。 我在数据表中找不到任何内容表明芯片不能像这样部分断电、此外、我注意到没有电源启动要求。 我有几个问题可以帮助我确定我的潜在解决方案、我希望这里的人可以提供帮助:
- 在保持 DVDD (3V3)电源轨长时间供电的同时、关闭 HV_AVDD (+12V)和 AVDD (+5V)电源轨是否可以?
- 关闭 HV_AVDD 和 AVDD 电源轨、同时保持 DVDD 电源轨通电时、寄存器值是否预计会恢复为默认值?
其他有用信息:
- 基准电压为4V
- AIN0和 AIN1电压范围为0-7V (彼此之间的差值始终在0.5V 以内)
感谢您的阅读!
戴夫