This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:HV_AVDD 和 AVDD 上的功率损耗会导致寄存器损耗?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240872/ads125h01-power-loss-on-hv_avdd-and-avdd-results-in-register-loss

器件型号:ADS125H01

您好-

我一直在处理我的 ADS125H01设计(附上了原理图)、我注意到、如果我关闭 HV_AVDD (+12V)和 AVDD (+5V)电源轨、我的寄存器设置将丢失、需要重新设置。 我在数据表中找不到任何内容表明芯片不能像这样部分断电、此外、我注意到没有电源启动要求。 我有几个问题可以帮助我确定我的潜在解决方案、我希望这里的人可以提供帮助:

  1. 在保持 DVDD (3V3)电源轨长时间供电的同时、关闭 HV_AVDD (+12V)和 AVDD (+5V)电源轨是否可以?
  2. 关闭 HV_AVDD 和 AVDD 电源轨、同时保持 DVDD 电源轨通电时、寄存器值是否预计会恢复为默认值?

其他有用信息:

  • 基准电压为4V
  • AIN0和 AIN1电压范围为0-7V (彼此之间的差值始终在0.5V 以内)

感谢您的阅读!

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave Young、

    对您的问题的回答:

    是否可以在长时间保持 DVDD (3V3)电源轨通电的同时关闭 HV_AVDD (+12V)和 AVDD (+5V)电源轨?

    请注意、表7.1中的绝对最大额定值、特别是相对于电源电压的模拟输入电压。 如果您没有模拟电源电压、则输入信号也应为0V、以避免违反这些规格。 因此、如果您的电源电压下降并且施加了一些非零电压、则可能会超出绝对最大额定值并损坏 ADC

    5019455 说:
    ]在关闭 HV_AVDD 和 AVDD 电源轨并保持 DVDD 电源轨供电的同时、是否预计寄存器值会恢复到默认值?

    这会导致上电复位、请参阅第9.4.4.1节。 触发 POR 会复位寄存器设置。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这是一个非常有帮助的,并获得了我所需要的一切。

    此致!

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave Young、

    很高兴我们能提供帮助!

    -Bryan