This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:TIMEOUT_ERROR

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49EVM, ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1237107/ads42lb69evm-timed_out_error

器件型号:ADS42LB69EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、ADS42LB49EVM

您好、我在使用 TSW1400EVM 和 ADS42LB69EVM 板采集数据时遇到了问题。 具体来说、我按照说明连接它们、但当我尝试捕获数据时、出现了一个 TIME_OUT_ERROR。 作为时钟信号、使用来自射频发生器的1V 和245.76MHz 的正弦波。 您能否就如何解决此问题提供任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spilios、

    加载固件并将时钟应用于 ADS42LB69EVM 的 J3后、TSW1400EVM 上的 LED 的状态是什么? 除 D6外、来自 D2-D9的所有状态 LED 都应亮起。 如果您的输入时钟出现问题、D5也将关闭。

    您为 ADC 加载了什么配置文件?

    对于时钟、1V pp 应该没问题。 确保 TSW1400的5V 电源能够提供至少3A 的电流。  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    实际上、正如您提到过的、D5已关闭。 我使用射频信号发生器作为时钟。 该信号具有1Vpp (还可通过示波器进行检查)、频率为245.76MHz。

    我尝试过两种配置。

    谢谢。

    斯皮利奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spillios,

    您是否可以通过探测 FPGA 下 TSW1400背面的 R54来验证 TSW1400上的 FPGA 是否从 ADC 获取时钟、如随附的图中所示? 这是一个100欧姆终端电阻器、连接在 P 和 N 时钟输入两端。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 是一个评估板、我 刚刚将它插入到 TSW1400中。 时钟信号连接到 ADC 的 CLK_INM。  

    我不知道要检查什么来验证,而且图像也有非常低的分辨率,我真的不能 区分任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入两个电路板并为 ADC EVM 和 ADS42LB69EVM 提供时钟进行编程后、您需要倒置设置、并尝试验证 TSW1400EVM 上的 R54上是否存在时钟。 这是 ADC 发送至 FPGA 用以采集数据的数据输出时钟。 如果此时钟存在、LED D5将亮起。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我测试了 R54电阻器、但未检测到信号。 玩具可以提出任何进一步的测试,我可以执行?

    谢谢。

    斯皮利奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    按照我之前的评论、是否可以在不将 ADC LVDS 连接器的56和58引脚插头插入 TSW1400板的情况下测量 ADC 的时钟输出?

    谢谢。

    斯皮利奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spilios。

    是的、您可以尝试使用这两个引脚。 您还可以尝试使用 ADC 上的引脚56和57。 另一个有趣的测试是监控连接到 ADC EVM 的5V 电源的电流、并在您关闭或断开连接到电路板的时钟源时查看电流是否下降。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 ADS42LB49EVM 的用户指南、应将 ADC 连接到3.3V 电源(用户指南的第8页)。  使用该电压、电流接近0.007A 并且不发生变化。 TSW1400EVM 的电流会在配置 加载到 ADC 上时增大。 那么、承载时钟信号的 ADC 中的引脚是56和57?

    谢谢。

    斯皮利奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的、3.3V。  

    有关引脚排列信息、请参阅随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../8270.ADS42LB69EVM_2D00_SCH_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    我测量了引脚的信号并记录了两个不同的时钟信号。 两个信号都是正弦信号、具有1Vpp 和150MHz 以及200MHz 频率。 记录的信号如 下图所示。

    谢谢。

    斯皮利奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     测量的位置在哪里? 您可以尝试不同的信号发生器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压和电流。 射频发生器的信号已经用示波器进行了测试。 不、我没有不同的发生器。 不过、在之前与 TI 技术支持的沟通中向我保证我将使用的射频发生器会是。

    还有什么其他需要测试的东西吗?

    谢谢。

    斯皮利奥斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发回载入 ADC 的寄存器设置。 应用电源和时钟后是否按下 ADC 板复位按钮?

    您是否在连接了 TSW1400的情况下示波器屏幕截图? 如果已连接、可能会出现反射。 这就是我希望您探测 TSW1400上的 R54的原因。 如果未连接 TSW1400、这些迹线未端接、输出也会看起来不正确。