主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、ADS42LB49EVM
您好、我在使用 TSW1400EVM 和 ADS42LB69EVM 板采集数据时遇到了问题。 具体来说、我按照说明连接它们、但当我尝试捕获数据时、出现了一个 TIME_OUT_ERROR。 作为时钟信号、使用来自射频发生器的1V 和245.76MHz 的正弦波。 您能否就如何解决此问题提供任何建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我在使用 TSW1400EVM 和 ADS42LB69EVM 板采集数据时遇到了问题。 具体来说、我按照说明连接它们、但当我尝试捕获数据时、出现了一个 TIME_OUT_ERROR。 作为时钟信号、使用来自射频发生器的1V 和245.76MHz 的正弦波。 您能否就如何解决此问题提供任何建议?
Spilios、
加载固件并将时钟应用于 ADS42LB69EVM 的 J3后、TSW1400EVM 上的 LED 的状态是什么? 除 D6外、来自 D2-D9的所有状态 LED 都应亮起。 如果您的输入时钟出现问题、D5也将关闭。
您为 ADC 加载了什么配置文件?
对于时钟、1V pp 应该没问题。 确保 TSW1400的5V 电源能够提供至少3A 的电流。
此致、
吉姆
ADC 是一个评估板、我 刚刚将它插入到 TSW1400中。 时钟信号连接到 ADC 的 CLK_INM。
我不知道要检查什么来验证,而且图像也有非常低的分辨率,我真的不能 区分任何东西。
插入两个电路板并为 ADC EVM 和 ADS42LB69EVM 提供时钟进行编程后、您需要倒置设置、并尝试验证 TSW1400EVM 上的 R54上是否存在时钟。 这是 ADC 发送至 FPGA 用以采集数据的数据输出时钟。 如果此时钟存在、LED D5将亮起。
此致、
吉姆
Jim、您好!
我测试了 R54电阻器、但未检测到信号。 玩具可以提出任何进一步的测试,我可以执行?
谢谢。
斯皮利奥斯
Jim、您好!
按照我之前的评论、是否可以在不将 ADC LVDS 连接器的56和58引脚插头插入 TSW1400板的情况下测量 ADC 的时钟输出?
谢谢。
斯皮利奥斯
Spilios。
是的、您可以尝试使用这两个引脚。 您还可以尝试使用 ADC 上的引脚56和57。 另一个有趣的测试是监控连接到 ADC EVM 的5V 电源的电流、并在您关闭或断开连接到电路板的时钟源时查看电流是否下降。
此致、
吉姆
根据 ADS42LB49EVM 的用户指南、应将 ADC 连接到3.3V 电源(用户指南的第8页)。 使用该电压、电流接近0.007A 并且不发生变化。 TSW1400EVM 的电流会在配置 加载到 ADC 上时增大。 那么、承载时钟信号的 ADC 中的引脚是56和57?
谢谢。
斯皮利奥斯
您是正确的、3.3V。
有关引脚排列信息、请参阅随附的原理图。
您好、Jim、
我测量了引脚的信号并记录了两个不同的时钟信号。 两个信号都是正弦信号、具有1Vpp 和150MHz 以及200MHz 频率。 记录的信号如 下图所示。
谢谢。
斯皮利奥斯
测量的位置在哪里? 您可以尝试不同的信号发生器吗?
电压和电流。 射频发生器的信号已经用示波器进行了测试。 不、我没有不同的发生器。 不过、在之前与 TI 技术支持的沟通中向我保证我将使用的射频发生器会是。
还有什么其他需要测试的东西吗?
谢谢。
斯皮利奥斯
请发回载入 ADC 的寄存器设置。 应用电源和时钟后是否按下 ADC 板复位按钮?
您是否在连接了 TSW1400的情况下示波器屏幕截图? 如果已连接、可能会出现反射。 这就是我希望您探测 TSW1400上的 R54的原因。 如果未连接 TSW1400、这些迹线未端接、输出也会看起来不正确。