This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:AD変換処理速度について μ A

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238230/ddc232-ad

器件型号:DDC232

DDC232CKについて質問があります。
仕様書" 32チャネル、電流入力A / Dコンバータ"のP18のTable11によると

tncdr1はCLKの周波数で決まるように読み取れます
仮に20MHzで設定した場合、67.8usになるのでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kodashima-San:

    打扰一下。 我学习日语,但还不够好,不能理解和回答日语。

    另外、E2E 的官方语言是英语。

    那么、您是否会使用英语、以便人们也可以阅读和理解?

    我想您想问的是与 ADC 相关的时钟周期或频率问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,千春阳三。
    我会用英文回答我的问题。

    我有一个关于 DDC232CK 的问题。

    根据规范"32通道、电流输入 A/D 转换器"第18页的表11、可根据 CLK 的频率来读取 tncdr1。

    如果 CLK 频率被设定为20MHz、那么 tncdr1将为67.8us 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您用英语书写。

    很遗憾、我仍然不清楚您的问题。

    可查看数据表第18页、图13和表11。

    tncdr1意味着 CONV 的下降沿与/DVALID 的下降沿之间所需的持续时间。 此 tncdr1时间可能具有不同的长度、具体取决于器件(DDC232或 DDC232CK)和 CLK (5MHz 或10MHz)-

    不确定67.8us 或20MHz 是什么意思?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、简春阳三

    感谢您的答复。 抱歉、无法很好地提出问题。

    值稍微有误。


    至于问题、

    数据表第18页、图13和表11是 CLK_4x=0时的规格。

    我想了解表11中 CLK_4x=1时的规格。

    当我设置 CLK_4x=1时、我读取 DDC232C 的行为如下。

    •当 CLK_4x=1时、CLK 的频率增加四倍、因此 CLK 变为20MHz。

    •当 CLK 四倍时、tncdr1变为1/4。 因此、276.5/4 = 69.1us。

    如果我的解释有任何问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从第3页开始、对于 DDC232C、

    如果要设置 CLK_4x=1、系统时钟(CLK)必须介于4至20MHz 之间。

    然后、由于  CLK_4x=1、因此时钟分频器= 4、内部时钟频率变为4MHz/4 = 1MHz 至20MHz/4=5MHz、用于生成第14页中讨论的数据有效(/DVALID)信号。 这意味着可能依赖于内部时钟频率的信号现在慢4倍。

    第16页显示-

    图11至图16。表9 给出了 Clk_4x = 0时的通用时序规格、以 CLK 周期为单位。

    如果 Clk_4x = 1、 正如我在 上面的段落中提到的那样、这些值增加4倍、即更长的时间、慢4倍。

    因此、以表11的 DDC232C 的 tncdr1为例、如果使用 CLK=5MHz 并设置 CLK_4x= 1、那么 tNCDR1的典型值将变为276.5 * 4 = 1106us 、即速度越来越慢。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的友好解释。

    我能明白我的疑虑。 谢谢你。