Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1278、 ADCPro、 ADS1278EVM-PDK、ADS1278EVM-CVAL
您好!
我安装了评估板的软件、不幸的是收到如下所示的错误。 我尝试重新启动计算机、但没有任何帮助。 这是一个 Windows 10系统。
感谢您的帮助!
丰富的

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK
您好!
我安装了评估板的软件、不幸的是收到如下所示的错误。 我尝试重新启动计算机、但没有任何帮助。 这是一个 Windows 10系统。
感谢您的帮助!
丰富的

您好、Richard、
您能否按此顺序下载并重新安装以下软件安装程序、看看它是否解决了问题?
我看到在一些情况下、我们的 ADCPro 插件会修改基本 ADCPro 安装、并导致其他插件出现问题。 通常、重新安装基于的 ADCPro 应用程序和 EVM 插件已解决问题。
此致、
克里斯
您好、Rich:
您具有正确的电路板、所有跳线和开关位置从图片上看都是正确的。 此外、您正在使用的交流适配器应该能够与 EVM 硬件完美配合使用。
您还可以执行几项硬件检查:
1. 测量 TP3 (REFP)上相对于 AGND (TP1)的电压。 这是基准电压、您的测量结果应该非常接近2.5V。
2. 测量 TP5 (VCOM)上相对于 AGND (TP1)的电压。 这是由 ADS1278生成的共模电压、ADS1278只是一个 AVDD (+5V)和接地之间的分压器、且应测量+2.5V、+/-0.1V。
这可能就是图像失真、而不是真实的、但观察您发送的 ADS1278电路板的图像时、会发现 ADS1278上的其中一个引脚(引脚77、AGND)可能会接触到相邻的引脚(AVDD)。 如果是这种情况、这将解释电路板无法正确启动的原因。
3. 当主板无法正常通信时,通常与由于病毒防护或其他一些 IT 设置而导致设备驱动程序安装不正确有关。 您 需要拥有 PC 上的管理权限才能安装软件、包括驱动程序。 如果您有一台个人笔记本电脑、您可以尝试在其上安装该软件、以查看它是否与您的公司 PC 相关。
为了确保软件仍然正确安装(在我 TI 拥有的笔记本电脑上)、我删除并重新安装了软件、然后一切正常工作。
此致、
基思
您好!
我在板上进行了以下测量、一切看起来都很好。
TP3 -> TP1 = 2.502V
TP5 -> TP1 = 2.472V
我无法通过在 CQFP 中寻找短路问题来确定任何事情。 那么我测量了
在 C26 (AVDD 和 AGND)上、并且没有短路。 家里有一个放大镜、但必须进去用显微镜才能看到。
接下来我搬到我的家庭计算机。 我再次下载软件基于您张贴的链接,安装了两个文件,然后重新启动计算机的指示。 我收到与我的工作计算机上相同的错误:下载失败。 因此、我再次重新安装软件并重复测试。 相同的故障。
我的工作和个人计算机具有管理员权限。
软件不断地让我重新启动主板,我做了,它没有可观察的影响。 或者这种影响吗? :-)
因此、这种故障发生在4台计算机上、至少两套 TI 硬件上、还有三名工程师上。
谢谢、接下来做什么? :-)
我的好!
丰富的
您好、Rich:
不幸的是、我认为没有一个简单的方法来确定这是硬件问题(主板之间的连接不良或某些其他故障)还是驱动程序的软件安装问题。
我进一步探究了这个问题、发现 ADS1278EVM-CVAL 插件的驱动程序似乎尚未签名。 但是、EVM 的商业版本 ADS1278EVM-PDK 已使用签名驱动程序更新了插件。
您可以将标准 ADS1278EVM-PDK-SW 插件与 ADS1278EVM-CVAL 板配合使用。 我建议加载此软件、看看这是否有助于解决问题。
1. 可在此找到 ADS1278EVM-PDK-SW 链接。
2. 您需要对其中一个初始化文件进行小幅更改,以便将 ADS1278EVM-PDK-SW 用于电路板。

3. 现在,您应该能够打开 ADCPro 并使用 ADS1278EVM 插件的商业版本。

请告诉我、这是否可以解决问题。
此致、
基思