This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:评估板的软件问题

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278, ADCPRO, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1238092/ads1278-sp-software-issue-with-evaluation-board

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278ADCProADS1278EVM-PDK、ADS1278EVM-CVAL

您好!

我安装了评估板的软件、不幸的是收到如下所示的错误。  我尝试重新启动计算机、但没有任何帮助。  这是一个 Windows 10系统。

感谢您的帮助!

丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您能否按此顺序下载并重新安装以下软件安装程序、看看它是否解决了问题?

    1. ADCPro 软件
    2. ADS1278EVM-CVAL GUI (适用于 ADS1278-SP)或 ADS1278EVM-PDK-SW (适用于 ADS1278)

    我看到在一些情况下、我们的 ADCPro 插件会修改基本 ADCPro 安装、并导致其他插件出现问题。 通常、重新安装基于的 ADCPro 应用程序和 EVM 插件已解决问题。

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    谢谢你的建议,我做了你的指示,并运行软件进一步,但我仍然有错误。  我重新启动了我的电脑,这没有帮助。  当错误信息提示重新启动系统时,我按下了底卡右上角的按钮。  我还尝试从下部卡中拔出电源。

    下面的错误消息。

    谢谢。

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    请确认您已将外部电源连接到 J2桶形连接器上的 MMB0电路板。  外部工作台电源应设置为+6V、电流限制为1A 或更高。

    如果不存在电源、您将获得与您报告的错误完全相同的错误、但可能还有其他 情况会导致相同的启动错误。

    如果存在外部电源、MMB0板上的4个绿色 LED 指示灯应亮起、如下所示。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是一个7V (见文档)、3安的墙上适配器。  四个绿色指示灯亮起。

    谢谢。

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,为了确保我们在同一个页面上,我有正确的板和版本,开关在正确的位置,或其他任何重要的东西,我附加两个图像,一个母板,另一个评估板。  现在我被卡住了。  以前、其他工程师曾尝试在计算机上使用不同的电路板来运行该软件、也遇到了尚未解决的问题。

    感谢您的帮助。

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    您具有正确的电路板、所有跳线和开关位置从图片上看都是正确的。  此外、您正在使用的交流适配器应该能够与 EVM 硬件完美配合使用。

    您还可以执行几项硬件检查:

    1. 测量 TP3 (REFP)上相对于 AGND (TP1)的电压。  这是基准电压、您的测量结果应该非常接近2.5V。

    2. 测量 TP5 (VCOM)上相对于 AGND (TP1)的电压。  这是由 ADS1278生成的共模电压、ADS1278只是一个 AVDD (+5V)和接地之间的分压器、且应测量+2.5V、+/-0.1V。

    这可能就是图像失真、而不是真实的、但观察您发送的 ADS1278电路板的图像时、会发现 ADS1278上的其中一个引脚(引脚77、AGND)可能会接触到相邻的引脚(AVDD)。  如果是这种情况、这将解释电路板无法正确启动的原因。

    3. 当主板无法正常通信时,通常与由于病毒防护或其他一些 IT 设置而导致设备驱动程序安装不正确有关。  您 需要拥有 PC 上的管理权限才能安装软件、包括驱动程序。  如果您有一台个人笔记本电脑、您可以尝试在其上安装该软件、以查看它是否与您的公司 PC 相关。

    为了确保软件仍然正确安装(在我 TI 拥有的笔记本电脑上)、我删除并重新安装了软件、然后一切正常工作。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在板上进行了以下测量、一切看起来都很好。

    TP3 -> TP1 = 2.502V
    TP5 -> TP1 = 2.472V

    我无法通过在 CQFP 中寻找短路问题来确定任何事情。 那么我测量了
    在 C26 (AVDD 和 AGND)上、并且没有短路。 家里有一个放大镜、但必须进去用显微镜才能看到。

    接下来我搬到我的家庭计算机。 我再次下载软件基于您张贴的链接,安装了两个文件,然后重新启动计算机的指示。 我收到与我的工作计算机上相同的错误:下载失败。 因此、我再次重新安装软件并重复测试。 相同的故障。

    我的工作和个人计算机具有管理员权限。

    软件不断地让我重新启动主板,我做了,它没有可观察的影响。 或者这种影响吗? :-)

    因此、这种故障发生在4台计算机上、至少两套 TI 硬件上、还有三名工程师上。

    谢谢、接下来做什么? :-)

    我的好!

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一个屏幕快照。  我发现固件版本是0.0.0很奇怪/

    这或许会有所帮助。

    谢谢。

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    不幸的是、我认为没有一个简单的方法来确定这是硬件问题(主板之间的连接不良或某些其他故障)还是驱动程序的软件安装问题。

    我进一步探究了这个问题、发现 ADS1278EVM-CVAL 插件的驱动程序似乎尚未签名。  但是、EVM 的商业版本 ADS1278EVM-PDK 已使用签名驱动程序更新了插件。

    您可以将标准 ADS1278EVM-PDK-SW 插件与 ADS1278EVM-CVAL 板配合使用。  我建议加载此软件、看看这是否有助于解决问题。

    1. 可在此找到 ADS1278EVM-PDK-SW 链接。  

    2. 您需要对其中一个初始化文件进行小幅更改,以便将 ADS1278EVM-PDK-SW 用于电路板。

    • 在 PC 上导航到以下文件夹:  C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278
    • 由于这是一个受保护的目录、请将以下文件复制到您的桌面并使用记事本打开:  adcpro_evm.ini
    • 转至最后一行、将 EEPROMVerify 从 true 更改为 false;   

    • 保存更新后的文件并复制回以下文件夹:  C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278

    3. 现在,您应该能够打开 ADCPro 并使用 ADS1278EVM 插件的商业版本。

    请告诉我、这是否可以解决问题。  

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的个人电脑(不工作)上按照您的指示操作。

    它绝对使它比以前做得更进一步,我*认为*它已安装。  现在已经很晚了(差不多9分)、因此只需向您提供快速反馈、感谢您的耐心。  我会尽快回到这个话题。  我将粘贴屏幕快照... 看起来是正确的吗?

    一旦这开始,我将尝试复制我的工作计算机上的步骤。

    谢谢!

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我忍不住、我点击了几个按钮。  我认为它在工作(忘记粘贴在前面的消息中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    根据您的屏幕截图、它似乎可以正常工作。  两个插件的驱动器应该相同、因此、如果您想对 ADS1278EVM-CVAL 进行测试、我认为它现在也应该可以工作。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的建议应用到我的工作计算机上、它看起来像有东西在那里工作。  软件确实挂起和崩溃几次,但它看起来是可用的。  现在,系统是"在空中",我必须把它降低一点,因为我正在处理许多任务。  在下一步中、我将使用配置为应用的 ADC 将实时输入馈送到系统中。   

    感谢您的耐心、我想您可以关闭这张票。

    我的好!

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的建议应用到我的工作计算机上、它看起来像有东西在那里工作。  软件确实挂起和崩溃几次,但它看起来是可用的。  现在,系统是"在空中",我必须把它降低一点,因为我正在处理许多任务。  在下一步中、我将使用配置为应用的 ADC 将实时输入馈送到系统中。   

    感谢您的耐心、我想您可以关闭这张票。

    我的好!

    丰富的