This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC082S021:结果乘以2 - CS 时序问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC082S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241297/adc082s021-result-is-multiplied-by-2---cs-timing-question

器件型号:ADC082S021

产品营销工程师、

我们的客户使用 ADC082S021并看到数字结果比预期值大两倍、但这些数字结果仅在两个通道中的一个通道上显示。

我将查看一些逻辑分析仪捕获结果、以检查 CS 和 CLK 时序。  它们将 MCU 配置为 CLK 在消息之间保持低电平。  当读取结束并且 CS 变为高电平时、时钟刚刚完成其第32个脉冲、这意味着在 CS 变为高电平之前、时钟已经变为高电平然后变为低电平。  这是否可以接受?   

我没有看到 CS 变为高电平时要求时钟为高电平的规格、但数据表图5中的图像是这样的。  有要求吗?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的提问!

    在数据表中、"使用 ADC082S021"一节提到"最好严格遵守时序规范中给出的最小 tCSU 和 tCLH 时间"、否则可能会有 DIN 延迟。

     图5中显示了 tCSU 和 tCLH 时间定义、下表中列出了时序规格:

    查看您的结果/时序图是什么样的以便更好地了解问题也会有所帮助。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈