This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:"JTAG_chain_Broked_error"当 TSW1400EVM 安装在 AFE5818EVM 上时

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239530/tsw1400evm-jtag_chain_broken_error-when-tsw1400evm-mounts-on-afe5818evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818EVM、AFE5818

您好、TI、请帮助 解决该问题。

下面是我执行的步骤。

第1步。 使用微型端口 USB 2.0电缆将 PC 连接到 TSW1400EVM、并 在 PC 上运行 FT_Prog_v3.12.31.639。

第2步。 在 FTDI-FT Prog 中执行"扫描并解析"USB 端口并识别 TSW1400板上的此芯片   

第3步。 将"最大总线功率"更改为500mA、并对该芯片进行编程

步骤4. 打开 TSE1400的电源并在 PC 上启动"High Speed Data Converter Pro v5.20"。 直流电源 供应商  为 TSW1400EVM 提供430mA@5V。 C87丝印位置的绿色 LED 发出绿光。 GUI 会识别 TSW1400EVM。

步骤5. 关闭并拔下 TSW1400EVM 的电源、然后将其安装到 AFE5818EVM 上。

将 PC 连接到 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM。 在 FT 程序中扫描并解析 USB 芯片(&L) 两个 FDTI 芯片都被识别。

步骤6.   打开 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM、同时一个安装在另一个上。   以管理员身份重新启动"HIGH Speed Data Converter Pro v5.20"。 但是、TSW1400EVM C87位置上的贪婪 LED 变暗、直流电源供应商 向 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 输出1.23A@5V。

在 GUI 中、从下拉菜单中选择 AFE5818、并触发"firmware update"

按下更新固件按钮后、会立即显示"JTAG_chain_broked_error"。

步骤7.   退出所有 GUI。  关闭 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 并断开它们的连接。 选择仅 TSW1400EVM、使用 USB 电缆连接到 PC 并单独为其供电(430mA@5V)。 绿色 LED C87指示灯呈绿色亮起。

 再次以管理员身份启动"HIGH Speed Data Converter Pro v5.20"。  从下拉菜单中选择 AFE5818并更新固件。  

这次不显示"JTAG_chain_broked_error"剂量。  断开 AFE5818EVM 时、会显示"firmware downloading"对话框。  

  

那么、将 TSW1400EVM 连接到 AFE5818EVM 时是否存在问题?  或者、有什么提示可以解决这个问题吗?

等待您的支持!

此致!

华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、TSW1400EVM 具有修订版本 D、R55处于 DNP 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    感谢您的联系。

    JTAG 中断链错误可能有以下几个原因:

    电源的电流限制- AFE 和 EVM 板均由5V 电源供电。 请为两者提供独立的5V 电压、并将电源的电流限制设置为至少2A。  

    2. USB 连接不起作用-如果增加电源限制不起作用,请在另一个 USB/ PC 上尝试相同操作。

    3.固件损坏-如果上述操作不起作用,请尝试重新安装 HSDC PRO 和 AFE GUI

    您可能不需要使用 FT_Prog 来执行任何操作、使用 FT_Prog 进行配置对我来说很好。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Abhishek,

    感谢您的关注。

    这个"JTAG 链损坏"问题并不是一个新兴问题。 请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217911/tsw1400evm-afe5818evm-connected-tsw1400evm-and-appear-error-when-download-firmware

     手中有一个与返回的 TSW1400EVM 互换。

    1. 电源的电流限制- AFE 和 EVM 板均由5V 电源供电。 请为两者提供独立的5V 电压并将电源的电流限制设置为至少2A。 [/报价]

    现在、直流电源将限制电流设置为5A、当它通过并联连接驱动 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 时。

    未发生过压保护(OVP)事件、直流电源 也未进入恒定电流(C.C.)模式。

    我没有看到来自电源的根本原因、它们链接到"C87上的深绿色 LED  "和 JTAG 链损坏"故障。  

    步骤6.   打开 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM、同时一个安装在另一个上。   以管理员身份重新启动"HIGH Speed Data Converter Pro v5.20"。 然而、TSW1400EVM C87位置上的贪婪 LED 变暗、DC 电源供应商 向 TSW1400EVM + AFE5818EVM 输出1.23A@5V。[/引述]

    如果您知道背后的原因、请具体说明。  

    2. USB 连接无法正常工作-如果增加电源限制不起作用,则在另一个 USB/ PC 上尝试相同操作[/报价]

    Win10和 FT Prog GUI 的器件管理器可以识别两个 EVM 上的 FDTI 芯片。 能否让 USB 故障的标准 更加 具体?

    3. 固件损坏-如果上述操作不起作用、请尝试重新安装 HSDC PRO 和 AFE GUI
    [/quote]
    [/quote][/quote]

     最近下载并安装了 High Speed Data Converter Pro v5.20。  

     是否还需要安装"TSW1400 ADC 和 DAC 固件 Quartus 项目—SLWC115.ZIP"?

    固件应该与绿色 LED C87无关。

    仍在等待您的支持。

    此致!

    华莱士

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    我看到这是退回的电路板、仍然出现了相同的问题。

    我可以回答几个你的疑问,但我需要更多的时间来弄清为什么这个问题总是出现的! BTW、您能使它即使工作一次还是一直一样?

    1.当固件加载到 TSW1400的 FPGA 上时、会产生突然的电流需求。 如果由于某种原因未提供电流、则会发生该问题。 我不确定 C87的状态以及它是如何控制的。 我必须向 TSW 团队核实。

    2.我认为在上面的主题中,Jim 已经解释了某些系统上与 USB 相关的问题。 我们过去也曾发现、在某些系统中、USB 并不起作用。 我只建议进行彻底检查,你可以在另一台具有 USB 2.0端口的计算机上尝试一下吗?

    3.除 HSDC PRO 和 AFE GUI 外,无需安装任何其他软件。 另请注意、软件的安装顺序也很重要。 因此、请先尝试安装 HSDC Pro 和 AFE GUI。

    让我在这个问题上进一步思考并与您联系。 我将在周一之前回复您

    谢谢!

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    问题迎刃而解!

    今天、我没有使用笔记本电脑而是将 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 连接到了工作站。

    都工作正常。   加载固件后、它们的功耗为2.45A@5V。 电流限制设为3A。

    板载 LED 看起来也很正常。

    然后,我通过 VMware 将这些连接更改为 Macbook Pro。 它们都能正常工作。

    之前故障的根本原因尚不清楚。 不管怎样、我可以开始使用它们。

    此致!

    华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    很高兴听到它在不同的设置下对您有用。

    我们也不清楚为什么首先会在某些计算机上发生此问题、尤其是具有较旧 GUI 的老一代器件。

    尽管如此、我们发现在大多数系统中、它运行良好。 我们将来会研究这个问题。

    感谢您联系 E2E。  

    此致、

    阿比谢克