主题中讨论的其他器件: AFE5818EVM、AFE5818
您好、TI、请帮助 解决该问题。
下面是我执行的步骤。
第1步。 使用微型端口 USB 2.0电缆将 PC 连接到 TSW1400EVM、并 在 PC 上运行 FT_Prog_v3.12.31.639。
第2步。 在 FTDI-FT Prog 中执行"扫描并解析"USB 端口并识别 TSW1400板上的此芯片
第3步。 将"最大总线功率"更改为500mA、并对该芯片进行编程
步骤4. 打开 TSE1400的电源并在 PC 上启动"High Speed Data Converter Pro v5.20"。 直流电源 供应商 为 TSW1400EVM 提供430mA@5V。 C87丝印位置的绿色 LED 发出绿光。 GUI 会识别 TSW1400EVM。
步骤5. 关闭并拔下 TSW1400EVM 的电源、然后将其安装到 AFE5818EVM 上。
将 PC 连接到 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM。 在 FT 程序中扫描并解析 USB 芯片(&L) 两个 FDTI 芯片都被识别。
步骤6. 打开 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM、同时一个安装在另一个上。 以管理员身份重新启动"HIGH Speed Data Converter Pro v5.20"。 但是、TSW1400EVM C87位置上的贪婪 LED 变暗、直流电源供应商 向 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 输出1.23A@5V。
在 GUI 中、从下拉菜单中选择 AFE5818、并触发"firmware update"
按下更新固件按钮后、会立即显示"JTAG_chain_broked_error"。
步骤7. 退出所有 GUI。 关闭 TSW1400EVM 和 AFE5818EVM 并断开它们的连接。 选择仅 TSW1400EVM、使用 USB 电缆连接到 PC 并单独为其供电(430mA@5V)。 绿色 LED C87指示灯呈绿色亮起。
再次以管理员身份启动"HIGH Speed Data Converter Pro v5.20"。 从下拉菜单中选择 AFE5818并更新固件。
这次不显示"JTAG_chain_broked_error"剂量。 断开 AFE5818EVM 时、会显示"firmware downloading"对话框。
那么、将 TSW1400EVM 连接到 AFE5818EVM 时是否存在问题? 或者、有什么提示可以解决这个问题吗?
等待您的支持!
此致!
华莱士