This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:谐波查询

Guru**** 1861770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239533/ads5474-harmonics-query

器件型号:ADS5474

大家好、

我们有一个客户关于 ADS5474的问题:

方案包含信号发生器-> ADS5474 -> fpga kintex7 xc7k325t。

i 驱动 AIN_p 和 AIN_n 信号、功率为-26dBm、频率为100kHz、根据 ILA 数据绘制 FFT、其中不含2 - 3谐波、SNR -80dBm。 我将功率增加到-25dBm、在 FFT 后我看到电平为2 - 3个谐波-50dBm。 来自发生器的2个谐波级别- 75dBm、3个谐波-80dBm。 在数据表级别中、2个谐波为-89dBm、3个谐波-93dBm。

那么、从出现什么源谐波、如何修复它们呢?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    输入是否为100KHz 的差分正弦波? "无2 - 3谐波"是什么?  这是 HD2和 HD3吗?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    最可能的情况是、当他们以小步长扫描输入上电时、他们将遇到 ADC 管道级之间的边界、如果器件已被修整为残留的级间增益误差、这将导致 SFDR 降低。   

    此部件的一种解决方案是对输入应用一些抖动。

    此致、

    吉姆    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一些想法、客户是否正在使用我们的 EVM?

    客户是否正在过滤提供100kHz 信号的信号发生器?

    此致、

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Jim 和 Rob。

    客户回应:

    输入是否为100KHz 的差分正弦波?

    是的、发生器有两个输出、一个只生成简单信号、另一个生成相同的信号、偏移180度。 Сable 长度相同。  

    [报价 userid="71232" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1239533/ads5474-harmonics-query/4687821 #4687821"]什么是"没有2 - 3谐波"?  这是 HD2和 HD3吗?

    是的、我是指 HD2和 HD3。

    其他一些想法,客户是否正在使用我们的 EVM?

    不、我使用的是定制电路板。

    客户是否正在过滤提供100kHz 信号的信号发生器?

    否、没有额外的信号滤波。

    附加了带频谱的原理图和图形。 红色线表示功率-26 dBm 的信号、蓝色线表示功率-25 dBm 的信号。 sinc 函数等谐波的非凡形式。

    此致、
    安德里斯/阿奇

    power.png

    输入和 clock.png

    harmonics.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    如果谐波未进行滤波、则来自信号发生器。

    您能问一下 sig 基因的型号是什么吗? 或者这是函数发生器吗?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    客户正在监控此帖子、以下是他的回应:

    您能不能问 SIG 基因的型号是什么? 或者这是函数发生器吗?

    这是函数发生器 AM300 R&S。 我在 FSW R&S 上测量了 HD2和 HD3。

    此致、
    安德里斯/阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、正如我所怀疑的那样、使用函数发生器进行14b ADC 评估是一个不好的选择。

    请在信号发生器的输出端使用滤波器、并租用/借用更好的信号发生器、如带选项 B22的 SMA100A、以便正确评估转换器。

    此致、

    Rob