大家好、
我们有一个客户关于 ADS5474的问题:
方案包含信号发生器-> ADS5474 -> fpga kintex7 xc7k325t。
i 驱动 AIN_p 和 AIN_n 信号、功率为-26dBm、频率为100kHz、根据 ILA 数据绘制 FFT、其中不含2 - 3谐波、SNR -80dBm。 我将功率增加到-25dBm、在 FFT 后我看到电平为2 - 3个谐波-50dBm。 来自发生器的2个谐波级别- 75dBm、3个谐波-80dBm。 在数据表级别中、2个谐波为-89dBm、3个谐波-93dBm。
那么、从出现什么源谐波、如何修复它们呢?
谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇