This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:25摄氏度时内部振荡器频率超出技术规格。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242110/ads1299-4-internal-oscillator-frequency-is-out-out-of-spec-at-25-degree-celsius

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

大家好!

我的一位客户将 ADS1299-4用于他们当前的产品。
他们发现2个 ADS1299-4在其生产测试阶段其数据输出速率超出规格。
(生产总数为50套。 每个1set 使用一个 ADS1299-4。)

它们使用器件内部时钟进行 ADS1299-4数据转换。
此外、它们还在 CLK 端子上测量了内部频率(典型值=2.048MHz、最小值/最大值=0.5%、25°C)
当 Ta 为25°C 时、使用 CONFIG1寄存器中的 CLKSEL 端子=H 和 CLK_EN 位(位5)。
因此、
第1个故障器件= 2.062MHz (+0.7%)   
第2个故障器件= 1.961MHz (-4.2%)

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
这些1号和2号器件是否超出规格? (测量方法是否正确?)

问题2.  
在哪种情况下会发生这种现象(内部时钟超出规格)?
(此器件于2022年9月交付。 他们在焊接前9小时打开真空包。)

问题3:
有没有方法可以将时钟频率调整为2.048MHz?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道这是哪个客户吗? 如果不能公开披露、我将通过电子邮件与您联系。

    ----------------

    根据 ADS1299数据表第10页

    内部时钟精度

    @TA =+25°C 精度为±0.5%

    @TA =–40°C 至+85°C 精度为±2.5%

    第 27页

    "内部振荡器在室温下针对精度进行了修整。 精度在额定温度范围内变化"

    ----------------

    我想请问他们是如何设置和测量内部时钟振荡器频率的? 它们运行和测量多长时间? 它们是否持续监控器件的温度?

    当器件保持运行时、温度可能会发生变化;因此可能会对精度产生一些影响。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    非常感谢您的答复。

    我不能透露我的客户姓名。
    您可以给我发送您的电子邮件吗?

    我认为 第2个故障器件振荡器频率显然超出了该规格。
    您是否曾看到过这样的内部振荡器移频?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会给您发送电子邮件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    我收到了您的电子邮件。
    我会在收到客户的信息后回复您。

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请告诉我。

    让我们留在电子邮件讨论中。