主题中讨论的其他器件: ADS1299
大家好!
我的一位客户将 ADS1299-4用于他们当前的产品。
他们发现2个 ADS1299-4在其生产测试阶段其数据输出速率超出规格。
(生产总数为50套。 每个1set 使用一个 ADS1299-4。)
它们使用器件内部时钟进行 ADS1299-4数据转换。
此外、它们还在 CLK 端子上测量了内部频率(典型值=2.048MHz、最小值/最大值=0.5%、25°C)
当 Ta 为25°C 时、使用 CONFIG1寄存器中的 CLKSEL 端子=H 和 CLK_EN 位(位5)。
因此、
第1个故障器件= 2.062MHz (+0.7%)
第2个故障器件= 1.961MHz (-4.2%)
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问题1:
这些1号和2号器件是否超出规格? (测量方法是否正确?)
问题2.
在哪种情况下会发生这种现象(内部时钟超出规格)?
(此器件于2022年9月交付。 他们在焊接前9小时打开真空包。)
问题3:
有没有方法可以将时钟频率调整为2.048MHz?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。