This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DACn 寄存器只能写还是不能写?

Guru**** 1156320 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244356/dac81416evm-dacn-register-is-write-only-or-not

器件型号:DAC81416EVM

在 DACx1416EVM GUI 中,DACn 寄存器(0x10 . 0x1F)标记为只写(W)、其中作为 DAx1416器件的数据表、其声明为 R/W。

与 EVM GUI 声明为 R/W 的0x0E 触发寄存器类似、但 DACx1416数据表仅将其标记为(W)。  

以下哪一项是 GUI 或数据表中正确的?

(因为 EMV GUI 会丢弃对仅在图中声明为(W) RITE 的寄存器的读取。 9见 DAC81416EVM 手册)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 工程师将在7月4日美国假期后与您联系。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

     

    所有 DACn 寄存器都是只写的、回读不适用于这些寄存器。

    2.即使如此,触发值(0x0E)也是 R/W。 所有提到的 位都是自清除位、因此它们也是一种 只写位。

     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,也许 更新数据表也是一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

     

    感谢您的指点、我们将对其进行更新。

     

    谢谢。

    桑贾伊