请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416EVM 在 DACx1416EVM GUI 中,DACn 寄存器(0x10 . 0x1F)标记为只写(W)、其中作为 DAx1416器件的数据表、其声明为 R/W。
与 EVM GUI 声明为 R/W 的0x0E 触发寄存器类似、但 DACx1416数据表仅将其标记为(W)。
以下哪一项是 GUI 或数据表中正确的?
(因为 EMV GUI 会丢弃对仅在图中声明为(W) RITE 的寄存器的读取。 9见 DAC81416EVM 手册)