主题中讨论的其他器件:ADS1278
您好!
我要 在评估卡上使用帧同步离散数据输出格式。 目的是测量输出 D2的特性、即卡上的短距离。 显然该软件无法启用格式101或我错过了如何控制它。
此外、电路板是否可以设置为使数字 I/O 为1.8V?
谢谢。
丰富的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我要 在评估卡上使用帧同步离散数据输出格式。 目的是测量输出 D2的特性、即卡上的短距离。 显然该软件无法启用格式101或我错过了如何控制它。
此外、电路板是否可以设置为使数字 I/O 为1.8V?
谢谢。
丰富的
您好、Rich:
我检查了 MMB0数据采集卡、遗憾的是、它仅支持3.3V 逻辑电平。 此外、它仅支持单个数据线、因此在使用 GUI/MMB0/ADS1278组合时限制使用 TDM 模式。
ADS1278EVM 板可单独使用、并通过跳线连接到不同的 MCU 或 FPGA 开发板。 在这种情况下、您可以将 ADS1278配置为分立式数据输出、并且除本地27MHz 振荡器外、电路板将支持1.8V 的 IOVDD。 在这种情况下、您还需要提供外部时钟。
此致、
N·基思
精密 ADC 应用
尊敬的 Keith:
谢谢你。 看起来我可以控制 GPIO 行、然后可以控制模式和格式。 我不需要从.[2]读取这些值,但我想在这些简短的测试中看到信号质量,以支持电路板设计人员(需要端接吗?) 因为这些信号仅传输到接头 J2。

我似乎可以使用开关 S2和电阻器组 R33正确控制配置电平。 但 U7将需要禁用或将其 I/O 设置为输入或三态(我不熟悉 U7)。

如果我可以这么做、那么我可以在5分钟内运行实验、这将为我节省大量时间。
所以,我想我会跟进。
谢谢、好吧、
丰富的
您好、Rich:
是的、这种方法应该起作用。 U7是一款 IO 扩展器 IC、在所有 IO 引脚均处于默认高阻态(配置为输入)的情况下上电。 只要 IO 引脚配置为输入、就可以使用 DIP 开关强制设置 IO 引脚电平。 但是、一旦您启动 GUI、它就会写入 U7并将这些引脚配置为输出。
我认为您可以使用 MMB0板为 EVM 供电、但不启动 GUI。 随后、您应该能够使用 DIP 开关来手动设置格式和模式引脚。 您还可以通过移除跳线 JP4和 JP5来启用板载27MHz 振荡器。
此致、
基思
尊敬的 Keith:
感谢您的耐心等待。 希望我们能找到一个可行且高效实施的解决方案(非常可靠!)。
我们正在取得进展、我可以落实您的建议。
不过、我是否需要 FSYNC 来获取 ADC 输出数据? 它会直接运行吗? 我是否可以使用脉冲发生器以某种方式馈入与27MHz 振荡器异步的 FSYNC? 同样、这些值对于 dotx 信号并不重要、只是信号质量。
有很多文档,但我没有——但—所有文档都致力于记忆。 :-)
我的好!
丰富的
尊敬的 Keith:
我尝试了使用 SPI 格式的技术--我试图使配置尽可能接近最终设计。
但是、如果不运行 GUI、我将无法使卡上的27 MHz (评估卡)工作。 我使用了 JP4和 JP5的所有组合并对每次尝试都进行了断电/上电周期。 在过去的几天里,我尝试了几次。
我在使用 GUI 时会得到频率正确的时钟、并且可以切换到27MHz 的卡上振荡器。
我在测试点和振荡器输出本身上进行了探测。 运气差。
我缺少什么吗?
谢谢、还有很好的第4个!
丰富的

您好!
好的、我可能有点过于谨慎、但我还有另一个问题。 您写道:
用户指南中关于使用 S6的内容可能有点模糊、但所有开关都应处于正确位置(与 MMB0板一同使用时且提供了 GUI 软件)、或者处于左侧位置(SPI 模式)、以便在具有外部控制器的独立电路板中使用。
在我的测试中、我处于中间位置。 评估卡仍然与主板配合使用、这将为我提供适当的电压、并且不是完全采用独立配置。
因此、在此配置中、将 S6开关移到左侧是否仍然安全?
谢谢、希望您能获得第4个好机会!
丰富的
您好、Rich:
如果您要使用 MMB0板供电、则 J4上的 IO 信号需要隔离。 有几个选项可以执行此操作:
请勿将 ADS1278EVM 板插入 MMB0、并使用 MMB0上 J5与 ADS1278EVM 之间的跳线连接电源。 这会隔离 J4上的数字控件。
2. 物理移除 MMB0板上 J4上的数字控制线,以隔离 MMB0板和 ADS1278EVM 板之间的信号。 此方法在没有任何额外的电源跳线的情况下运行良好、但也会阻止 MMB0软件与 EVM 配合使用、直到修复 J4。
基本上最简单的方法是在这里使用一对犁刀,抓住 J4的母连接器侧。 我自己已经这么做过很多次–在从 MMB0拉出的同时轻轻地来回摆动外壳。 从那里、夹住或拆焊控制引脚(1、3、5、7、9、 11、13、15)、然后您可以将外壳压回原位。
是的,我有一个良好的7月4日;我希望你也这样!
此致、
基思