This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-CVAL:帧同步离散数据输出格式

Guru**** 2554760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1241983/ads1278evm-cval-frame-sync-discrete-data-output-format

器件型号:ADS1278EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:ADS1278

您好!

我要 在评估卡上使用帧同步离散数据输出格式。  目的是测量输出 D2的特性、即卡上的短距离。  显然该软件无法启用格式101或我错过了如何控制它。

此外、电路板是否可以设置为使数字 I/O 为1.8V?

谢谢。

丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    我检查了 MMB0数据采集卡、遗憾的是、它仅支持3.3V 逻辑电平。  此外、它仅支持单个数据线、因此在使用 GUI/MMB0/ADS1278组合时限制使用 TDM 模式。

    ADS1278EVM 板可单独使用、并通过跳线连接到不同的 MCU 或 FPGA 开发板。  在这种情况下、您可以将 ADS1278配置为分立式数据输出、并且除本地27MHz 振荡器外、电路板将支持1.8V 的 IOVDD。  在这种情况下、您还需要提供外部时钟。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    谢谢你。  看起来我可以控制 GPIO 行、然后可以控制模式和格式。  我不需要从.[2]读取这些值,但我想在这些简短的测试中看到信号质量,以支持电路板设计人员(需要端接吗?) 因为这些信号仅传输到接头 J2。

    我似乎可以使用开关 S2和电阻器组 R33正确控制配置电平。  但 U7将需要禁用或将其 I/O 设置为输入或三态(我不熟悉 U7)。

    如果我可以这么做、那么我可以在5分钟内运行实验、这将为我节省大量时间。

    所以,我想我会跟进。

    谢谢、好吧、

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    是的、这种方法应该起作用。  U7是一款 IO 扩展器 IC、在所有 IO 引脚均处于默认高阻态(配置为输入)的情况下上电。  只要 IO 引脚配置为输入、就可以使用 DIP 开关强制设置 IO 引脚电平。  但是、一旦您启动 GUI、它就会写入 U7并将这些引脚配置为输出。

    我认为您可以使用 MMB0板为 EVM 供电、但不启动 GUI。  随后、您应该能够使用 DIP 开关来手动设置格式和模式引脚。  您还可以通过移除跳线 JP4和 JP5来启用板载27MHz 振荡器。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的耐心等待。  希望我们能找到一个可行且高效实施的解决方案(非常可靠!)。

    我们正在取得进展、我可以落实您的建议。  

    不过、我是否需要 FSYNC 来获取 ADC 输出数据?  它会直接运行吗?  我是否可以使用脉冲发生器以某种方式馈入与27MHz 振荡器异步的 FSYNC?  同样、这些值对于 dotx 信号并不重要、只是信号质量。

    有很多文档,但我没有——但—所有文档都致力于记忆。  :-)

    我的好!

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    我假设您将使用 SPI 模式、在这种情况下、您只需要提供 SCLK (可连接到 CLK)。  如果您要使用帧同步、则需要同时提供帧同步时钟和 SCLK、并且两者都需要通过相同的时钟源以正确的频率生成。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我尝试了使用 SPI 格式的技术--我试图使配置尽可能接近最终设计。

    但是、如果不运行 GUI、我将无法使卡上的27 MHz (评估卡)工作。  我使用了 JP4和 JP5的所有组合并对每次尝试都进行了断电/上电周期。  在过去的几天里,我尝试了几次。

    我在使用 GUI 时会得到频率正确的时钟、并且可以切换到27MHz 的卡上振荡器。  

    我在测试点和振荡器输出本身上进行了探测。  运气差。

    我缺少什么吗?

    谢谢、还有很好的第4个!

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    JP4和 JP5都需要关闭(未安装分流器)。  这将启用本地27MHz 振荡器 Y1、并将其路由到 ADS1278的 CLK。  当 U13的输出(Y)为高电平时、振荡器被启用;该器件的逻辑表如下所示。

    谢谢!  还有一个很棒的第四个!!

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    谢谢。  我断开了这两根跳线、没有看到时钟。  我今天再次尝试它,它通过正常,也许是一个坏的调查?  我今天使用了另一种探针。

    我没有在 TP6或 TP8上看到时钟。  我确实在 U6-5上看到了时钟、它看起来很好。

    所以,我可能要更改 S6的一些设置,如果是的话,我应该怎样做呢?  只是要小心,并想危险损坏卡。

    再次感谢大家、好吧、

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    要使用本地时钟和 SPI 模式、请将 S6上的所有开关移至左侧位置。

    用户指南中关于使用 S6的内容可能有点模糊、但所有开关都应处于正确位置(与 MMB0板一同使用时且提供了 GUI 软件)、或者处于左侧位置(SPI 模式)、以便在具有外部控制器的独立电路板中使用。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我可能有点过于谨慎、但我还有另一个问题。  您写道:

    用户指南中关于使用 S6的内容可能有点模糊、但所有开关都应处于正确位置(与 MMB0板一同使用时且提供了 GUI 软件)、或者处于左侧位置(SPI 模式)、以便在具有外部控制器的独立电路板中使用。

    在我的测试中、我处于中间位置。  评估卡仍然与主板配合使用、这将为我提供适当的电压、并且不是完全采用独立配置。

    因此、在此配置中、将 S6开关移到左侧是否仍然安全?

    谢谢、希望您能获得第4个好机会!

    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    如果您要使用 MMB0板供电、则 J4上的 IO 信号需要隔离。  有几个选项可以执行此操作:

     请勿将 ADS1278EVM 板插入 MMB0、并使用 MMB0上 J5与 ADS1278EVM 之间的跳线连接电源。  这会隔离 J4上的数字控件。

    2. 物理移除 MMB0板上 J4上的数字控制线,以隔离 MMB0板和 ADS1278EVM 板之间的信号。  此方法在没有任何额外的电源跳线的情况下运行良好、但也会阻止 MMB0软件与 EVM 配合使用、直到修复 J4。  

    基本上最简单的方法是在这里使用一对犁刀,抓住 J4的母连接器侧。  我自己已经这么做过很多次–在从 MMB0拉出的同时轻轻地来回摆动外壳。  从那里、夹住或拆焊控制引脚(1、3、5、7、9、 11、13、15)、然后您可以将外壳压回原位。

    是的,我有一个良好的7月4日;我希望你也这样!

    此致、
    基思