This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:ADC3422输出数据问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3422, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205118/adc3422-adc3422-output-data-issue

器件型号:ADC3422
主题中讨论的其他器件: THS4551

您好!

我使用以下顺序测试了 LVDS 输出数据。

1) 1)设置寄存器009 = 0x01;
2) 2)设置寄存器70A = 0x01;
3) 3)设置寄存器00e = 0x60;
4) 4)设置寄存器00f = 0x00;
5) 5)设置寄存器00a = 0x11;
6) 6)设置寄存器00b = 0x11;
7) 7)设置寄存器006 = 0x02;

导线0 = 000、导线1 = 100 (预期为000)

Chang 设置

5) 5)设置寄存器00a = 0x22;
6) 6)设置寄存器00b = 0x22;

导线0 = 111、 导线1 = 011 (预期为011)

Chang 设置

5) 5)设置寄存器00a = 0x44;
6) 6)设置寄存器00b = 0x44;

线0和线1输出与预期的数字斜坡相同。

Chang 设置

5) 5)设置寄存器00a = 0x00;
6) 6)设置寄存器00b = 0x00;
7) 7)设置寄存器006 = 0x00;

将输入电压设置为固定为0V。
输出以约30~40 μ s 计数奇偶校验跳转。 (预期值应与之相近)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明如何计算基于频带的 RC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我您需要此 RC 滤波器的电路部分? 是反馈外观还是 ADC 输入(C12、C20...)

    另外、只是想确认、共模失调电压现在是否减少了? 对于通道 C 和 D、它们是相同还是接近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模偏移降低。  

    我正在询问 C10的影响。

    随着我添加 C10、结果越来越好、我想知道增加这里的电容会产生什么影响?

    如果我更改为不同的值、限制将是多少?

    还能更高的电容吗?

    C10的最佳值是多少?

    测量带宽有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李宝英、我们不确定 C10会对其产生怎样的影响。 您能否尝试提高它、可能是100pF 或1nF、看看效果?  

    您是否获得了 VOCM 引脚和输出共模的任何 DMM 测量值? 如果您有、可以分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加电容没有太大帮助。

    并非所有通道都具有相同的性能。 原理图是相同的。

    我假设存在一些布局问题、但没有找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hereis 是测试数据跳转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、  
    请尝试使用 DMM 测量此处的每个通道的共模电压。

    从您之前的消息中可以看出、一旦放大器电源关闭、变化或噪声就非常低。 再次打开放大器后、您的测试数据在这里吗? 我将与 AMP 团队交谈、并就此与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了 OPA 和 ADC 之间的电阻器。

    我观察到 CHA 比 CHC 和 CHD 好得多。

    因此、我无法得出这是 OPA 问题的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利平市、

    您能否在每个 THS4551的每个 VOCM 引脚上提供电压测量值?

    然后、您是否可以端接放大器的输入(u0adc_in、u1adc_in 等)并使用相同的电压表测量输出的共模? 这通过探测其中一个差分输出(u0adc_outp、u1adc_outp 等)来完成。 理想情况下、应使用5或6位电压表。 或者、如上所述终止输入并捕获 ADC 数据。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)使用 Keysight 34470A (7.5位 DMM)测量的 VOCM 和 ADC3422差分输入、电压非常稳定、电压变化< 1mV

    2) 2)使用 Keysight 34470A 测量的+/-5V 和1.8V 电源、电压变化< 1mV。

    3) 3)移除了 ADC 和 OP 电路之间的连接、问题仍然存在、约20个计数跳变。

    4)验证了 LVDS 全0、全1和客户模式(指定编号),未找到问题

    5) 5)时钟输入、我使用了单端时钟。 振幅和频率波形已上传到此论坛、未发现问题。

    6) 6)下面是两个样本的测量结果。 (每个采样中未使用通道 B)。 ADC 数量一个接一个、它看起来不像电路噪声。 因为噪声通常会剧烈变化。   

    因此、我怀疑是 ADC3422问题、时钟问题或布局问题。  (如果您需要帮助查看、我可以通过邮件将整个设计文件发送给您)

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    让我们离线观看、我将直接给您发送一封电子邮件、我们可以继续讨论这一点、我需要用到布局文件(最好是 Altium 文件或 Gerber 文件)。

    请留意我的电子邮件。

    此致、
    伊克拉姆