请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM 尊敬的:
我正在开发一个基于 tsw1400evm 的数据采集模块、并且需要对其原始模块进行一些固件修改。 期待您回答以下问题。
1. TI 是否有可能基于 TSW1400EVM 硬件为特定的数据采集要求提供开发服务?
2. TI 能否提供有关固件"adc_sample_welle_14b.RBF"的源代码?
3.在软件安装路径"High Speed Data Converter Pro\1400 Details\adc files"中的配置文件中是否存在有关参数的描述文件。
4.是否可以提供标题为"TSW1400 ADC 固件设计文档说明"的文档?
感谢您的回答