This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:有关基于 TSW1400EVM 进行开发的问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246422/tsw1400evm-questions-about-development-based-on-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM

尊敬的:

我正在开发一个基于 tsw1400evm 的数据采集模块、并且需要对其原始模块进行一些固件修改。 期待您回答以下问题。

1. TI 是否有可能基于 TSW1400EVM 硬件为特定的数据采集要求提供开发服务?

2. TI 能否提供有关固件"adc_sample_welle_14b.RBF"的源代码?

3.在软件安装路径"High Speed Data Converter Pro\1400 Details\adc files"中的配置文件中是否存在有关参数的描述文件。

4.是否可以提供标题为"TSW1400 ADC 固件设计文档说明"的文档?

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peilin:

    很遗憾、我们没有您请求的所有文档、并且为 TSW1400开发的 FW 是由第三方承包商完成的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peilin,

    所有 RBF 文件都位于 HSDC Pro 文件结构中、

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware

    此致、

    Geoff