它可能与整体有关、
至于数据表中表8的 T2复位脉冲宽度是10ns 至1μs μ s、 如果 I 输入超过这个宽度(例如10ms)脉宽信号、是否有故障的风险?
在使用方面、RESET 信号是从 FPGA 板输入到 ADC。
μs、由于在电路上安装了一个电容器作为噪声对策、因此如果将复位信号脉冲宽度设置为1 μ s、则可能不会上升到高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它可能与整体有关、
至于数据表中表8的 T2复位脉冲宽度是10ns 至1μs μ s、 如果 I 输入超过这个宽度(例如10ms)脉宽信号、是否有故障的风险?
在使用方面、RESET 信号是从 FPGA 板输入到 ADC。
μs、由于在电路上安装了一个电容器作为噪声对策、因此如果将复位信号脉冲宽度设置为1 μ s、则可能不会上升到高电平。
尊敬的 Amy:
感谢您的回复。
这是不可行的。
复位信号电路具有 用作噪声对策的电容器、因此有时复位信号剂量未达到 ADC 的 Order 规格。
另一个人向我介绍类似的问题、说脉宽规格不是上限值。
请参阅 URL: e2e.ti.com/.../ads42lb69-maximum-reset-pulse-width-t2
哪些信息是正确的?