This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:正如复位信号脉冲宽度规范一样

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243610/ads42lb69-as-for-specification-of-reset-signal-pulse-width

器件型号:ADS42LB69

它可能与整体有关、

至于数据表中表8的 T2复位脉冲宽度是10ns 至1μs μ s、  如果 I 输入超过这个宽度(例如10ms)脉宽信号、是否有故障的风险?

在使用方面、RESET 信号是从 FPGA 板输入到 ADC。

μs、由于在电路上安装了一个电容器作为噪声对策、因此如果将复位信号脉冲宽度设置为1 μ s、则可能不会上升到高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我从设计团队收到的反馈是、一些并行功能分配给串行接口引脚(SEN、SCLK、SDATA)、当器件检测到复位为静态"1"时、这些功能将激活。  因此、建议将复位脉冲宽度保持为小于1us。

    这对您来说是否可行、或者您是否需要以毫秒为单位保持脉冲宽度?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的回复。

    这是不可行的。

    复位信号电路具有 用作噪声对策的电容器、因此有时复位信号剂量未达到 ADC 的 Order 规格。

    另一个人向我介绍类似的问题、说脉宽规格不是上限值。

    请参阅 URL:  e2e.ti.com/.../ads42lb69-maximum-reset-pulse-width-t2

    哪些信息是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    很抱歉,我们中有几个人因假期而不能上班。

    我认为设计团队可能还有其他想法需要您参考、下面我再给您讲一讲我发现的结果。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我刚从设计团队获得反馈、他们告诉我、最大脉冲宽度规格不适用于此器件。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我明白了。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我明白了。

    感谢您的答复。