Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1258-EP
我正在执行一个使用 ADS1258的项目、我在两个不同的电路板上安装了两个不同的 IC、并且它们带有不同的器件标识。 在一块电路板上、IC 上的标签上有 TI 标识、而完全不同的电路板上的 IC 没有标识。 我只是想帮助确认第二个没有标识的 IC 是合法的。 99.9%肯定它可能是,但只是好奇,如果有任何人有洞察力. 可以像在具有不同标签能力的不同晶圆厂制造零件一样简单。 当然,对于我的目的,一个与标志是板我没有问题,而另一个非标志部分我有问题。 我的器件很可能出现用户错误、但我希望能涵盖这些问题。 带有标识的那一个 IC 来自授权经销商、此时我不确定第二个 IC 的原型。 希望这些图像能够从下面获得。
谢谢!