This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258的器件标识?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243881/part-marking-for-ads1258

器件型号:ADS1258

我正在执行一个使用 ADS1258的项目、我在两个不同的电路板上安装了两个不同的 IC、并且它们带有不同的器件标识。  在一块电路板上、IC 上的标签上有 TI 标识、而完全不同的电路板上的 IC 没有标识。  我只是想帮助确认第二个没有标识的 IC 是合法的。  99.9%肯定它可能是,但只是好奇,如果有任何人有洞察力.  可以像在具有不同标签能力的不同晶圆厂制造零件一样简单。   当然,对于我的目的,一个与标志是板我没有问题,而另一个非标志部分我有问题。  我的器件很可能出现用户错误、但我希望能涵盖这些问题。  带有标识的那一个 IC 来自授权经销商、此时我不确定第二个 IC 的原型。  希望这些图像能够从下面获得。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greg Buchholz、

    您在顶部展示的器件是 ADS1258-EP、而在底部展示的器件是标准等级 ADS1258。

    我可以确认我能够在我们的系统中找到顶部器件。 但是、我在底部找不到该器件。

    您能否尽您的最大能力确认底部器件上的标记是:

    • ADS1258
    • TI 93Z
    • CEW7

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以确认"底部"上的标记是:

    • ADS1258
    • TI 93Z
    • CEW7

    ...这里有几张更多的照片与不同的光照,以尝试和捕捉更好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greg Buchholz、

    感谢您提供本演示文稿的

    我无法在我们的系统中找到具有这些顶部标记的器件。 如果您能回忆起此器件的来源、请告诉我。

    我建议使用来自 TI 授权来源的 ADS1258替换这个"未知"器件、然后查看系统性能是否有所提高。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。  我将尝试跟踪该 IC 的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而"无法找到器件"是否意味着它有无效的生产日期代码或类似的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greg Buchholz、

    是的、我们的系统中的每个器件都可以通过顶部标识进行追溯。 如果在我们的系统中找不到此信息、则可能是假冒 ADC。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Bryan。  我被告知、您系统中找不到的带有顶部标记的这些器件是直接从 TI 购买的。  是否存在一个单独的系统来处理不是从经销商处购买而是从 TI 购买的器件?

    谢谢。

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greg Buchholz、

    这种情况不太可能发生。 您是否可以提供有关器件的任何其他信息? 您是否有他们拿来的盒子或 ESD 包? 这些容器包含其他信息、可帮助我们跟踪它们的来源

    或者您有 PO 吗?

    -Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我有更多关于购买这些产品的 PO 的信息。  我可以通过电子邮件将这些内容发送给其他人、并引用该主题吗?

    谢谢。

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Greg Buchholz、

    您应该能够将鼠标悬停在我的名字上("Bryan Lizon86")、然后选择"Request friendship"。 这将使我们能够通过私人消息进行通信。

    -Bryan