This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:为了实现两个通道间3ms 或更短的转换时间(300SPS)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248128/ads124s08-to-achieve-a-conversion-time-of-3ms-or-less-300sps-each-between-two-channels

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS124S06

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS124S06、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想在两个通道之间切换、并实现每个通道小于3ms (300SPS)的转换时间。

・启用全局斩波。

・WREG 模式

・需要相同的转换时间。

您能否 告诉我、在以下条件下是否可以实现3ms 的转换时间。

(1)更改通道时将切换 PGA 启用/禁用。

(2)更改通道时 PGA 启用/禁用和 PGA 增益开关

如果转换时间为3ms 或更短、则可以在单次模式之间切换。

(使用单次转换功能切换通道、并将 START/SYNC 引脚定期设置)

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    使用低延迟数字滤波器和全局斩波需要 ADC 以800sps 或更快的数据速率运行。  转换时间显示在 ADS124S06数据表48页的表18中。

    圈出的周期显示了在单冲模式下执行 START 命令(或 START/SYNC 引脚上具有脉冲)之后第一次转换的转换时间。  800sps 应该能够读取转换结果并设置下一个转换配置以满足时序要求。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    我知道如果在全局斩波模式和单次模式下选择800SPS、即使将写入时间添加到快速数据转换周期、也会短于3ms。

    是这样吗?

    还有一点、在使用全局斩波模式和连续模式时、
    此时、它是否可以使用 在读取数据时发送命令9.5.4.3中所述的全双工操作。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我知道如果在全局斩波模式和单次模式下选择800SPS、即使将写入时间添加到快速数据转换周期、也会短于3ms。

    是这样吗?

    [/报价]

    是的、正确。  但是、您也可以使用连续模式。  更改多路复用器或 PGA 增益设置后、转换将在连续转换模式下自动重新启动。  因此可以使用单次或连续模式。  使用一种转换方法实际上没有什么优势、因为表18中的时序第一列适用于这两种转换模式。

    还有一点、在使用全局斩波模式和连续模式时、
    此时、它是否可以使用 在读取数据时发送命令9.5.4.3中所述的全双工操作。

    ——

    [/报价]

    是的、全双工 SPI 可与连续或单次模式一同使用、以读取转换结果和写入新配置。

    此致、

    鲍勃 B

    [/quote]