主题中讨论的其他器件:ADS124S06
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 ADS124S06、并有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我想在两个通道之间切换、并实现每个通道小于3ms (300SPS)的转换时间。
・启用全局斩波。
・WREG 模式
・需要相同的转换时间。
您能否 告诉我、在以下条件下是否可以实现3ms 的转换时间。
(1)更改通道时将切换 PGA 启用/禁用。
(2)更改通道时 PGA 启用/禁用和 PGA 增益开关
如果转换时间为3ms 或更短、则可以在单次模式之间切换。
(使用单次转换功能切换通道、并将 START/SYNC 引脚定期设置)
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市