This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:CONVST 受到

Guru**** 2527030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249083/ads8686s-convst-is-influenced-by

器件型号:ADS8686S

大家好、

在下图中、绿色曲线为 CONVST、黄色曲线为忙线。 第二个繁忙高电平受异常 CONVST 的影响、客户发现它是由 SCLK 引起、同时此时正在进行转换、因此客户无法使用 ADS8686获得正确的结果。 将 ADS8686更改为 AD7616时、曲线看起来更清晰、并且没有异常 CONVST。

下面是客户的 SCH 和 PCB。 它们直接将 CONVST 和 SCLK 连接到 FPGA、无需任何 RC、因此我建议它们在下一个 PCB 设计中保留 RC。 您是否推荐了 RC 值或其他减少干扰的方法?

B R、

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    您可以拉直 CONVST 迹线、这样的话、迹线和 SCLK 之间有一些接地填充、有点像这样:

    50欧姆的串联 R 也许可以是一个很小的 pF 电容器-现在添加一个占位符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。

    50欧姆的 R 系列可能,也许一个很小的 pF 电容-现在添加一个占位符

    在我的理解中、您的意思是 CONVST 中的串联50欧姆可能有用。 我们应该在哪里添加 pf 电容器? 还是在50欧姆电阻器附近? 在 CLK 线路上是否需要其他外设? 谢谢。

    B R、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    这不仅仅是 CONVST 线路、这也是时钟线路。  您需要在这些线路上进行正确的端接、以控制串扰、从而避免出现任何问题。  观看此视频: https://www.ti.com/video/6307564100112