This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:HSDC PRO 中的 CAPTURE_FLAG_NOT_SET 错误

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200SE, ADC12DJ5200SEEVM, TSW14J58EVM, ADC12DJ5200RF, LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244458/tsw14j58evm-capture_flag_not_set-error-in-hsdc-pro

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200SEEVMADC12DJ5200RF、ADC12DJ5200SE LMK04828、LMX2594

我们将 TSW14J58EVM (5.5V、4A 电源)与 ADC12DJ5200SEEVM (12V、1A 电源)相连。 我们将 ADC12DJ5200SEEVM 修改为使用板载时钟。  

在提供输入信号后、我们将遵循以下步骤-

在 ADC12Dxx00RF GUI 中、我们使用板载时钟作为时钟源。

2. Fs = 4000MHz 我们选择 JMODE0作为采样和校准模式。 然后单击"Program Clock and ADC"、

"EVM"选项卡的状态为-  

3.在"控制"选项卡中,点击" 校准触发/运行"一次,然后再次点击。 [我们尝试 同时启用和禁用后台校准]  

Control 选项卡的状态为- [ Cal_Stopped、FG_DONE LED 未发光]

JESD204C 选项卡的状态为-(同步状态 LED 有时亮起,但其他 LED 随时不亮起)

其他选项卡与默认选项相比保持不变。  

在 HSDC 专业版软件中、我们将遵循以下步骤:

1.确认 TSW14J58EVM 的序列号。

2.选择 ADC12DJ5200RF_JMODE0并下载固件。 输入 ADC 输出数据速率。  

3、选择测试、数据视图、通道视图。

4.现在、我们单击"捕获"按钮。

然后会弹出以下消息-  

我们尝试了多次、但每次都会弹出相同的错误。 我们在一个星期内一直遇到这个问题,需要某人的紧急帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anomitra:

    我们正在对此进行研究、请给我们几天时间进行回复。

    您是否已使用示波器进行了验证、 您刚才提到的所有板载时钟源配置都是 为 JMODE0提供正确的采样率和 FPGA 参考频率?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anomitra:

    此外、您能否提供启用板载时钟所做的修改列表? 这除了验证示波器是否存在时钟之外、还有助于排除硬件是问题。

    谢谢,Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    这些是我们为使用板载时钟所做的修改(以要点为单位)。

    此致、

    阿诺米特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们一周前测试了 ADCEVM 时钟输出、并且可以验证的所有时钟(在2.5G DSO 以下)都正常工作。 我们将重新检查这一点、并在明天之前向您报告。  

    此外、我们是否能够以某种方式检查来自 TSWEVM 的参考时钟以确保其到达 FPGA?

    谢谢。

    阿诺米特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anomitra:

    您是否能够在进行修改时验证与您建立的连接。 我们遇到的几个常见问题是、在使用 C52和 C306电阻器插入时、C52和 C306必须为0.1uF 电容器才能正常运行。 我们还看到、当做出这样的更改并且元件被重复使用时、焊接产生的热量会损坏元件并使其无法使用、因此我们建议在进行更换时使用新元件。 我们进行了这些更改、并且能够验证它是否正常工作、另一件事是验证时钟是否正常工作、是检查 GUI 的 JESD204C 选项卡中的3个 LED 引脚是否都应亮起、就像这样。 这意味着设备正在获取时钟、如果它亮起、但仍然无法正常工作、我可以尝试使用示波器验证时钟信号。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们可以确认、我们已按照您的说明将 EVM 修改为使用板载时钟。
    我们使用了不同的 ADC12DJ5200SE EVM、并且能够获得以下 JESD204C 选项卡状态

    仍然会弹出相同的错误。

    因此、我们在示波器中测试了板载时钟。

    这是结果-

    LMK61E2- o/p 没有问题。

    LMK00304- o/p 没有问题。

    LMK04828某些输出正常工作、某些输出无法正常工作。 ( 符号表示工作、X 符号表示不工作)。

    请注意、我们更改了 LMK04828IC、再次获得相同的时钟结果。

    对于 LMX2594、采样时钟输出正常、但 SYSREF 信号未输出。

    所以,我有以下几个条件:

    我不确定运行所需的所有这些时钟。 您能帮助我们澄清一下吗?

    2.建议使用参考时钟代替板载时钟吗? [如果你这样做,什么应该是时钟的高和低级别。 我们有 DTG5078脉冲发生器、我们可以将其直接连接到 SMA REF CLK 吗?]

    3.除了更换 IC 之外,您是否建议其他硬件调试方法?

    谢谢。

    阿诺米特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anomitra,

    当您说这些时钟输出中的某些不工作时、您能解释一下这么说是什么意思吗?

    谢谢