主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200SEEVM、 ADC12DJ5200RF、ADC12DJ5200SE 、 LMK04828、LMX2594
我们将 TSW14J58EVM (5.5V、4A 电源)与 ADC12DJ5200SEEVM (12V、1A 电源)相连。 我们将 ADC12DJ5200SEEVM 修改为使用板载时钟。
在提供输入信号后、我们将遵循以下步骤-
在 ADC12Dxx00RF GUI 中、我们使用板载时钟作为时钟源。
2. Fs = 4000MHz 我们选择 JMODE0作为采样和校准模式。 然后单击"Program Clock and ADC"、
"EVM"选项卡的状态为- 
3.在"控制"选项卡中,点击" 校准触发/运行"一次,然后再次点击。 [我们尝试 同时启用和禁用后台校准]
Control 选项卡的状态为- [ Cal_Stopped、FG_DONE LED 未发光]

JESD204C 选项卡的状态为-(同步状态 LED 有时亮起,但其他 LED 随时不亮起)

其他选项卡与默认选项相比保持不变。
在 HSDC 专业版软件中、我们将遵循以下步骤:
1.确认 TSW14J58EVM 的序列号。
2.选择 ADC12DJ5200RF_JMODE0并下载固件。 输入 ADC 输出数据速率。
3、选择测试、数据视图、通道视图。
4.现在、我们单击"捕获"按钮。

然后会弹出以下消息-

我们尝试了多次、但每次都会弹出相同的错误。 我们在一个星期内一直遇到这个问题,需要某人的紧急帮助。