This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:即使未针对警报对其进行配置、Channel01也会设置 EVENT_HIGH_FLAG 寄存器。

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251174/ads7038-q1-channel01-is-setting-the-event_high_flag-register-even-though-it-is-not-configured-for-an-alert

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038

您好、TI!

我将 ADS7038用作 IOExpander、即使用引脚作为 GPIO。 在此中、我还将 ch03配置为上升沿 ALERT。  

下面我附上了配置屏幕截图。  

我面临的问题-  

当我将 ALERT 引脚(此处为 ch07)极性配置保持为"数字输出高电平"时、我看到 ch01会导致为 ch01设置"event_high_flag"寄存器、这不是因为警报未针对 ch01配置。

您能否帮助我了解为什么 ch01在 EVENT_HIGH_FLAG 寄存器中设置、以及它为何影响 ALERT 引脚(ch07)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试时我们观察到,与 ch03一起,通道01也设置 EVENT_HIGH_FLAG 寄存器。 PFA 附加的 Lauterbach 屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 ads7038的数据表 pdf 屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Snehal:

    您能否提供原理图并可能从示波器(理想情况下)或逻辑分析仪(显示 GPIO 的1、3、7等)截屏?  浏览代码需要一点时间。