请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038-Q1 主题中讨论的其他器件:ADS7038
您好、TI!
我将 ADS7038用作 IOExpander、即使用引脚作为 GPIO。 在此中、我还将 ch03配置为上升沿 ALERT。
下面我附上了配置屏幕截图。
我面临的问题-
当我将 ALERT 引脚(此处为 ch07)极性配置保持为"数字输出高电平"时、我看到 ch01会导致为 ch01设置"event_high_flag"寄存器、这不是因为警报未针对 ch01配置。

您能否帮助我了解为什么 ch01在 EVENT_HIGH_FLAG 寄存器中设置、以及它为何影响 ALERT 引脚(ch07)?