This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081:设置从地址时 DAC101C081的电源输入顺序。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC101C081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251418/dac101c081-power-input-order-for-dac101c081-when-setting-the-slave-address

器件型号:DAC101C081

您好!

我联系您是因为我对 dac101c081产品有疑问。

在设置 I2C 通信的从器件地址时、我想知道 ADR0和 VA 的电源输入顺序。

我不知道应该按照什么顺序输入、是否可以同时进入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ADDR0同时或在 VA 之后出现、则可以正常工作。 系统会对地址引脚进行采样、直到使用一个可用 I2C 地址(广播地址除外)成功进行通信、因此无需在上电前设置 ADDR0。 首次成功通信后、地址被锁定。  

    此致!

    K·琼斯